This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运行 Android O 的 J6中的 Wlcore 崩溃

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/693659/wlcore-crash-in-j6-running-android-o

Thread 中讨论的其他器件:WL1271

您好!

目标:在 Android O.上运行的 DRA7xx Jacinto 6 EVM

我们看到 WiFi 驱动器经常崩溃(甚至大约2分钟)。

WiFi 在启动时启动。

我们验证了 wlcore 已加载且 wlan0已启动、并且能够在 wpa_cli 中发出'p2p_slisten'命令后发现 J6。

但是、Wifi 驱动程序经常会因以下崩溃日志而崩溃

崩溃日志如下所示、

[971.59352] wlcore:由于错误,扫描已完成。
[971.598217]------ [在此处剪切]-----
[971.602904]警告:CPU:1 PID:1262 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:811 wl12xx_queue_recovery_work。part.7+0x60/0x64 [wlcore]()
[971.615666]链接的模块:pvrsrvkm (O) snd_soc_tlv320aic3x GPIO_pca953x TVP5158 ov1063x ldc3001_ts goodix input_polldev EDT_ft5x06 PWM_bl gpio_backlight LEDs_tlc591xx panel v63x ldc3001_ts ldcpdgod_godr ine_sdc12_clus_ldc015_swid_clus_dlpdtid_sd_sw3编码器  
[971.646141] CPU:1 PID:1262 Comm:kworker/U4:2被污染:G W O 4.4.91 #1
[971.653830]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[971.659995]工作队列:phy0 wl1271_scan_complete_work [wlcore]
[971.665858]回溯:
[971.668331][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[971.675931] R6:60070013 R5:c1241e48 R4:00000000 R3:dc8ba65b
[971.681652][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x94/0xa8)
[971.688910][ ](dump_stack)从[ ](warn_slicpath_common+0x90/0xc0)
[971.697032] R6:bf00574c R5:00000009 R4:00000000 R3:dc8ba65b
[971.702751][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
[971.711572] R8:eacfdc78 r7:00000000 R6:ede76d80 R5:ede76dbc R4:ede76d80
[971.718376][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work.part.7+0x60/0x64 [wlcore])
[971.729183][ ](wl12xx_queue_recovery_work.part.7 [wlcore])、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x1c/0x20 [wlcore])
[971.741405] R4:ede770b0 R3:00000002
[971.745079][ ](wl12xx_queue_recovery_work [wlcore])、来自[ ](wl1271_scan_complete_work + 0x100/0x104 [wlcore])
[971.756817][ ](wl1271_scan_complete_work [wlcore])、来自[ ](Process_One_Work+0x134/0x4c0)
[971.766858] R8:00000000 r7:edffde00 R6:ee827c00 R5:ede770b0 R4:e8f25e00 R3:bf01a410
[971.774676][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x4c/0x520)
[971.782800] R10:ee827c00 R9:e8f25e00 R8:00000088 r7:ee8a000 R6:ee827c14 R5:e8f25e18
[971.790704] R4:ee827c00
[971.793258][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0x114/0x12c)
[971.800683] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c024a790 R6:e8f25e00 R5:e5394ac0
[971.808587] R4:00000000
[971.811141][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[971.818392] r7:00000000 R6:00000000 R5:c024faf4 R4:e5394ac0
[971.825944]--[结束线迹4e3792d24afe59ad ]--
[971.830590] wlcore:发送 reg 域 DFS 配置失败
[971.836492] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.9.0.0.48
[971.843659] wlcore:PC:0x0、HINT_STS:0x00000024计数:8.
[971.849369] wlcore:关闭
[971.851929] wlcore:down
[971.855656] ie80211 phy0:请求硬件重新启动
[972.281711] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[972.397151] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)

请帮助我们实现 Wifi 驱动器稳定。

如果您需要更多信息、请告知我们。

此致

耶拉普