This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100:CC3100 WebSocket 客户端

Guru**** 2788355 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/694088/ccs-cc3100-cc3100-websocket-client

器件型号:CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

我们的项目需要使用 CC3100的 WebSocket 客户端模式作为长连接模式来传输控制命令。

但是、没有 WebSocket 客户端示例。 CC3200的 WebSocket 服务器示例、

请提供 WebSocket 客户端的示例。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    除了 websock_cameras 示例中的 WebSocket 服务器示例之外、我们没有其他 WebSocket 示例。 目前我们没有制定任何 WebSocket 客户端示例的计划。

    但是、有多种第三方解决方案可在嵌入式系统上实现 WebSocket 客户端。 例如 、Mongoose 支持 WebSocket 客户端功能。 由于 CC3100使用 BSD 套接字、因此您可以采用所需的任何可用的 WebSocket 客户端开源轻量级实现方案、并使其与 CC3100配合使用。

    请告诉我您是否有任何其他问题或在系统上使用 WebSocket 客户端实施时遇到任何问题。

    此致、

    Michael