This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:RED 认证:需要测试? EN 300 328和 EN 62311:2008

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/693875/cc3220mod-red-certification-required-tests-en-300-328-and-en-62311-2008

器件型号:CC3220MOD

您好!

我正在将 CC3220MOD 集成到也具有 RFID 读取器的产品中。 我仅使用 CC3220MOD 的内部天线。 我的 CE 测试机构告诉我、我必须在 WiFi 部件上执行以下测试

  • EN 300 328:仅杂散发射
  • EN 62311:2008

但是、TI 已经提供了测试通过结果和这两项测试所需的文档。 我是否需要重新执行它们、或者这不是必需的? 如果不是因为 TI 已经完成了这些测试而需要、我想跳过昂贵的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton -
    由于您似乎已经找到了-ASF 和-AS 模块的 DOC (www.ti.com/.../sszq064.pdfwww.ti.com/.../sszq063.pdf)、您可以在第2页上看到我们已完成 EN300 328和 EN62311测试的每个模块。
    然后、我想您可以假设不需要 SAR 重新测试、因为您将模块与天线一起使用;但我想、测试机构建议对您的整个产品进行杂散发射测试是合理的、 特别是因为它包含一个同位置无线电(您说它在电路板上也有一个 RFID 读取器)-对整个系统进行杂散发射测试(包括电路板的布局、 任何开关电源和同时运行的多个时钟源都使得人们有理由期待这种情况) IMHO。 您可以确信我们的器件本身已经通过测试。 这是我们在线提供测试报告和文档供您参考的价值。