This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220访问网络处理器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/693798/cc3220-cc3220-accessing-network-processor

器件型号:CC3220

您好!

根据手册、Cortex-M4 CPU 和网络处理器(NWP)似乎是
内部通过 SPI 连接。

我们想知道 Cortex-M4对 NWP 的控制程度。
我们能否通过 JTAG 访问所有 NWP 寄存器以了解 NWP 的状态?
当从 Cortex-M4中看到它时、它是黑盒吗?

请告诉我 NWP 是否与其他可访问所有寄存器的外设类似?

M4和 NWP 之间的内部 SPI 通信速度有多快? 是20MHz 吗?

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、paddu、

    NWP 使用 TI 专有固件。 来自应用处理器(Cortex-M4)的所有通信均通过 SL_ API 完成、该 API 会转换为 SPI 通信。 JTAG 和寄存器不能访问 NWP。 用于 NWP 的 SPI 以20MHz 的频率运行。

    1月