This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:CC3120BOOST

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, MSP-EXP432E401Y, CC31XXEMUBOOST, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/693185/cc3120boost-cc3120boost

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401YCC31XXEMUBOOSTCC3120

您好!

我订购了一个捆绑包"SIMPLELINK-ETHERNET-WIFI"。

它由两块电路板 CC3120BOOST 和 MSP-EXP432E401Y 组成。

我在查找了 TI 围绕 CC3120BOOST 捆绑包提供的多种不同产品后下了订单。

在 TI 网站上的这些介绍性页面中、没有发现 CC31XXEMUBOOST 是必去之地。

相反、如果用户阅读 URL"www.ti.com/.../CC3120BOOST"上提供的说明、就会很容易地认为、如果他购买捆绑的 MCU、如 MSP-EXP432E401Y 以及 CC3120BOOST 、则不需要 CC31XXEMUBOOST。  这些页面简单地说 、如果要使用 PC 仿真 MCU、则需要 CC31XXEMUBOOST。

如果用户访问<a href=""></a>"、则会看到捆绑包"SIMPLELINK-ETHERNET-WIFI"、其中不包括 CC31XXEMUBOOST。">www.ti.com/.../MSP-EXP432E401Y

但是、要使用此捆绑包、还需要使用另一个电路板、即"CC31XXEMUBOOST"。  该板需要对 CC3120BOOST 进行编程、然后才能与 MSP-EXP432E401Y 搭配使用。  只有在上述捆绑包发货后、用户才能知道这一点、并阅读与 MSP-EXP432401Y 和 CC3120BOOST 配合使用相关的文档。文档为"swru467.pdf"(SimpleLink Wi-Fi CC3120 Internet-on-a-chip Soluion SDK 入门指南)、相关部分为5.1、4和3.1。

最后我被卡住了。  我已经购买了一个捆绑包、认为它本身就足够了、而且不需要更多了。  但现在、除非我也购买 CC31XXEMUBOOST、否则我无法继续使用它。

期待 TI 提供快速解决方案、以便我可以使用我购买的捆绑包而不会再损失任何时间。

--

此致、

Neeraj Sallh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、

    您可以将邮件发送给我吗? 我将尝试与您一起解决这个问题。

    对这种混乱表示歉意。

    此致、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、
    如何保密消息?
    我是否通过 E2E 向您发送朋友请求?
    还是向您发送电子邮件? 我没有您的电子邮件 ID?
    --
    此致、
    Neeraj Sallh