This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:MCU 电流消耗(NWP 处于休眠状态时)

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220R, CC3220S, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/693491/cc3220-mcu-current-consumption-while-nwp-is-in-hibernate

器件型号:CC3220

大家好、团队、

我有一位客户需要 Wifi 链接、但 大多数时候 NWP 需要在收集 基本数据后处于休眠状态、然后他可以 通过 WiFi 连接传输数据。

如果您能回答我的以下问题、我将不胜感激。  

1、MCU (Cortex M4)的电流消耗是多少(当 NWP 处于 休眠状态时)?

2.是否可以 降低 MCU ARM Cortex-M4内核的 MHz 以获得功耗?

由于它们 的应用 是电池供电的、因此可以节省的每一种电力对于 更长的寿命周期都很重要。   

提前感谢您的参与、  

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    如果 MCU 处于活动状态且禁用 NWP、则 CC3220SF 的预期功耗约为25mA (CC3220R、CC3220S 为15mA)。 CC3220上应用处理器的频率不能从80MHz 更改。
    如果您需要降低功耗、则需要使用 MCU 的省电模式(睡眠、LPDS、HIB)。 另一种选择是将其他低功耗 MCU 与 CC31xx 搭配使用、例如:
    - MSP430 + CC3100
    - MSP432 + CC3120

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、
    感谢您的详细信息、非常感谢您的快速响应。

    最棒的
    Shai