This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:CC3200MOD

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/693458/ccs-cc3200mod-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在我的定制板中使用 CC3200MOD。 我想在我的 cc3200mod 中运行 OOB 示例、我没有任何外部引脚将 P58-Vcc 短接、因此我无法在 AP 模式下访问 cc3200mod。  

当我看到 OOB 示例配置时。 ,我找到了 P58配置,如下所示:

MAP_PinTypeGPIO (PIN_58、PIN_MODE_0、false);
MAP_GPIODirModeSet (GPIOA0_BASE、0x8、GPIO_DIR_MODE_IN);

因此、我尝试更改此代码 ACC。 它。

MAP_PinTypeGPIO (PIN_05、PIN_MODE_0、false);                            //(已更改配置)
MAP_GPIODirModeSet (GPIOA1_base、0x40、GPIO_DIR_MODE_IN);

我将 PIN_5短接至 Vcc 并尝试运行 AP 模式、但无法运行。

我的行事方式是否正确?  

是否有人可以告诉我如何在 AP 模式下运行电路板?

谢谢、此致、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    您还需要在函数 ReadDeviceConfiguration()(main.c)中更改代码。 在该函数中是引脚的读取状态并设置 WLAN 模式。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hnz、
    我已更改了 ReadDeveleconfiguration ()中的参数,但它仍不运行 AP 模式。 以下是我的代码:

    MAP_PinTypeGPIO (PIN_05、PIN_MODE_0、false); // PinMuxConfig()
    MAP_GPIODirModeSet (GPIOA1_base、0x40、GPIO_DIR_MODE_IN);

    #define SH_GPIO_1413. //

    GPIO_IF_GetPortNPB (SH_GPIO_14、\uiGPIOPort、&pucGPIOPin); //ReadDeveleconfiguration ()
    ucPinValue = GPIO_IF_Get (SH_GPIO_14、uiGPIOPort、pucGPIOPin);

    我已经检查了 PIN_05上的电压,它显示的是3.3V。
    但我仍在 ucPinValue 处获得"0"。

    请告诉我现在如何继续。

    谢谢
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我不确定您的代码为什么不起作用。 我必须更详细地看一下、但我现在无法做到。

    GPIO 引脚的状态您也可以通过 driverlib 函数读取、如下所示:

    MAP_GPIOPinRead (GPIOA1_BASE、0x40) 

    1月