This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100

Guru**** 2559410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691892/cc3100-cc3100

器件型号:CC3100

 遇到以下 问题:

我们设计 了物联网摄像头、通过 WiFi 将图像传输到网关计算机、 我们使用 IMx 6作为 CPU、使用 C3100作为 WiFi 组件。 操作方法是-摄像头大部分时间处于关闭状态、并唤醒以拍摄照片并将其传输到同一 WiFi 网络上的网关计算机。

 

我们对设计进行了测试,在 TP-Link 路由器和 Cisco 路由器上似乎可以正常工作。

 

我们在客户站点上安装了摄像头、该站点使用 HP AP-425连接到在 L2中运行的 HP2920交换机(无路由)、我们遇到了许多通信问题、这些问题导致将图像传输到网关计算机时出现故障。

 

在进行一些测试后,我们了解到从网关计算机到摄像头的简单 ping 操作需要70,00~100,000毫秒!!??

 

另一个重要注意事项是、如果我们使用 WiFi 扩展器并将其用作摄像头和 HP AP 之间的缓冲器、我们将获得良好的通信(ping 时间小于10ms)、并且所有图像都将传输到网关计算机、而不会出现任何问题、  因此、我们认为 这可能是 C3100和 HP AP 或交换机之间的问题。

 需要紧急帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、请尝试以下操作:
    -将 CC3100更新为最新的 Service Pack (如果您尚未安装)
    -尝试将电源策略设置为 sl_always_ON_policy

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。

    安装在英国。他们根据您的建议进行了更新、并将派遣专门的工程师进行检查。

    将在今天下午之前提供答案/反馈

    由于 程序非常紧急且成本高昂、因此请建议您考虑其他解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外、还可以研究许多其他事项、但我不确定是否可以在终端用户端执行此操作。 我认为最好的方法是向终端客户借用有问题的 AP、并在您的办公室模拟问题。 此外、最好知道有问题的 AP 中的确切固件编号。 也许 TI 人员能够检查与这个特定 AP 的互操作性。

    其他几点:
    -捕获 NWP 日志 processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Capture_NWP_Logs
    -通过无线监听器捕获 WiFi 通信
    -通过 Wireshark 软件捕获网络通信

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    我同意 Jan 建议的调试步骤。 我们可以查看嗅探器捕获、以帮助缩小问题的根源。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很高兴地说,我们解决了这个问题,它是 sl_always_ON_policy。

    您能否分享一下此模式的用途以及它将如何影响我们的功耗(我们正在使用电池)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    详细信息可以为您提供 TI 人。

    always_ON_policy 会显著增加功耗。 但我不知道会增加多少消耗。

    为了降低功耗、DTIM 使用了"技巧"。 这允许 WiFi 客户端进入睡眠状态、从而节省功耗。 中的 always_ON_policy 是 CC3100 Always On、这会降低延迟并提高网络性能。
    但 sl_normal_policy (默认)或 sl_long_sleep_interval_policy 和 AP 可能存在问题、这些问题未正确遵循标准。 这可能是您的客户的问题。

    1月