This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:具有不同天线的 CC3220模块

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691470/cc3220mod-cc3220-module-with-different-antenna

器件型号:CC3220MOD

您好!

我们是否必须重新认证 CC3220模块(CC3220MODSF12MOBR)
是否要更改天线?

我们希望使用以下日本报告中未提及的其他天线。
processors.wiki.ti.com/.../JR731625_R01_WLAN_2.4G_Texas_CC3220SFMOD.pdf

请告诉我是否有任何详细信息以及重新认证的难度
已通过 TI 认证的模块。 我们是否必须编写新的测试软件?

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 paddud2017 -  

    报告中列出了44根天线。 我们建议选择其中一个或至少一个增益与最高增益相同或更低的增益。 除非您调节功率、否则不会涉及软件更改。

    此处介绍了获得 MIC w/TELEC 认证的过程(这是为 WL18xx 器件编写的、但过程相同):

    在这里、通过 TELEC 方法直接从 MIC 获取

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    非常感谢您的快速回复。

    根据测试报告、最高增益天线为5dBi
    下面的天线为4dBi (最大值)、因此我们认为它符合标准。
    www.digikey.com/.../3877416

    当使用带有外部天线的 CC3220MODx 时、找不到硬件原理图详细信息。
    因此、当使用外部天线时、我们只需将 RF_BG 引脚直接连接到天线(SMA 连接器)?

    关于软件更改的重新认证的一个一般性问题、
    如果我们更改软件中的射频参数、我们是否可以假设我们需要重新认证模块?
    如果我们不触摸射频相关软件、而是更改应用相关软件、那就没有必要了?

    此致
    巴杜语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 paddud2017 -
    硬件原理图如下: www.ti.com/.../swrc340 ,详细信息将在原理图的表2中
    同样、该软件与认证无关-除了我们以最高功率输出设置进行测试之外。
    如果您降低功耗、您将处于限制范围之内-但是、如果您使用的天线不在列表中、则必须完成您自己的测试报告、 但是、您可以放心地这样做、因为我们已经使用增益更高的天线对其进行了测试、所以您可以通过测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Josh:

    感谢您提供信息。

    最后一次确认使用不同天线时的认证。
    我们了解到、如果您使用的天线不在列表中、则必须完成您自己的测试报告、

    在这种情况下、TI 是否提供了申请 TELEC 所需的必要文档?

    您之前提到的 wiki (WL18xx)提到了"TI 的文档/许可"
    "Reuse of MIC Certification"部分。 那么,我们是否能相信我们将获得必要的结果
    TI 的模块方框图、原理图、BOM 等、用于在 TELEC 申请测试报告?

    此致
    巴杜语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的巴杜-
    测试机构在获得自己的证书时可以使用参考的文档如下:
    www.ti.com/.../swrq039 (MIC 测试报告)
    www.ti.com/.../swrq038 (MIC 证书)
    方框图可在数据表中找到(图1-1至1-4)=> www.ti.com/.../cc3220mod.pdf
    此处提供 LaunchPad 的完整设计文件=.www.ti.com/.../swrc342、我们不提供模块本身的原理图/BOM -如果您需要参考原理图和 BOM -它基本上是 QFN 版本 LaunchPad 上的内容、可在此处找到: www.ti.com/.../sprcag0