This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220网络列表错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/687530/cc3220-cc3220-network-list-error

器件型号:CC3220

您好!

我们正在开发与此评估板通信的 iOS 应用:  http://www.ti.com/tool/CC3220SF-LAUNCHXL

在配置过程中、我们需要获取 SimpleLink 可以扫描的 WiFi 网络列表。

我们将 HTTP GET 称为“http://mysimplelink.net/netlist.txt””,以获取该列表。

我们得到的 wifi 列表是一个字符串,其中包含所有网络,每个网络都用一对“(Protocol_ID)(SSID)”进行描述,其中 Protocol_ID 是一个标识协议类型的 int (0 = open,1 = WEP,2 = WPA1,3 = WPA2,4 =未知安全)。 您能确认吗?  

遗憾的是、协议往往不正确、不可靠。 例如,每个“WEP”WiFi 都被识别为“WPA1”,SimpleLink 无法将受保护的 WiFi 与开放的 WiFi 区分开来。

 

我们使用的评估板包含您的示例-> http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FSimpleLink%20CC3220%20SDK%2FExamples%2FDevelopment%20Tools%2FCC3220SF-LAUNCHXL%2FDemos%2Fprovisioning

 

此问题在某种程度上与其他用户的此问题有关,但目前还没有解决方案:

http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/t/685659

 

我必须指出,这对我们来说是一个非常关键的问题,因为我们通常无法继续配置产品。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lorenzo、

    我将尝试这样做、看看我是否可以重现您在上面描述的问题。 您将哪个 SDK 版本用于在 CC3220SF 评估板上运行的配置示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 没有幸运的情况下尝试了"simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04"和"simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04"、

    感谢您的支持、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些消息:

    正确   识别开放网络(代码:"0")和 WPA1/WPA2 (代码:"2")网络。

    只有 WEP 网络识别为错误的安全代码。 WEP 网络被识别为“开放”网络。

    如何解决该错误行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    此问题的更新已发布在此相关主题上:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥斯汀

    看来这个问题仍然存在。 建议的链接无法解决问题。
    您能更详细地了解一下这一点吗、并告诉我们如何继续?

    谢谢、此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    正如我在上面的链接帖子中所述:此问题已在内部报告、需要更新服务包才能解决此问题。 SDK 中每季度都会提供服务包更新、但尚未确定解决此特定问题的时间表。 将在有更多详细信息时发布这些信息。