This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1831MOD 和 WL1837MOD 之间的 FCC ID 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/693017/wl1837mod-fcc-id-question-between-wl1831mod-and-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1831MOD

团队、

我的客户对 FCC ID 号和 TI Wi-Fi 模块有一些疑问。 他们最近从单频带 Wi-Fi 模块(WL1831MOD)切换到双频带(WL1837MOD)、如果他们使用的是这些模块的混合库存、他们希望确保它们保持合规性。 您能评论一下每个选项的可行性吗?

  1. 使用 Android 应用程序识别硬件中的特定模块、以便我们可以放置正确的 FCC ID
  2. 使用双频段进行所有操作、前提是它是一个集水区、并且单频段将保持硬件和软件合规性、相当于一个频段。
  3. 使用单频带 FCC ID 进行所有操作。  我们在操作系统上进行了软件分层、因此所有模块、无论其固件如何、始终仅限于单频段操作。  操作系统仅限于单频带操作的双频带模块在硬件和操作中的功能和实际作用是否相当于单频带模块?

此致、

RP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RP、
    客户不能互换使用两个模块的 FCC ID -这是因为两个模块的内部信息不同。 另外,配置文件 b/w 这两个模块应该是不同的: processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux 。 我不确定如何使用 Android 应用程序并检查集成了哪个模块-这是特定于客户实施的内容。

    Saurabh