This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:检测到中止 NWP 事件

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692967/launchcc3220modasf-abort-nwp-event-detected

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

我在测试中连接了多个 LaunchPad。  我收到一个错误、提示"Abort NWP Event Detected:AbortType=2、AbortData=0x3d99。  我当时只将串行调试连接到一个 LaunchPad、但我的所有 LaunchPad 同时进入错误状态、因此我怀疑它们都收到了相同的错误。  这是否表示存在电源浪涌或其他问题?

谢谢。。。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    您能否详细说明您的测试设置? 每个 LaunchPad 都在做什么?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我连接了21个 LaunchPad。 运行的代码基于网络终端示例代码。 他们都刚刚从服务器上断开了插槽的连接、并准备重新连接。 LaunchPad 设置为客户端、所有客户端都与 Windows PC 上运行的服务器通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    在断开连接时、您是否关闭插槽、然后重新打开插槽以执行下一次连接? 套接字命令返回时是否有错误?

    VR