This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:器件和一般 Wi-Fi 问题

Guru**** 2532950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692095/cc3220mod-device-and-general-wi-fi-questions

器件型号:CC3220MOD

大家好、

 

我有几个关于 CC3220MOD 和 Wi-Fi 的一般问题:

 

CC3220MOD 问题:

  • 数据表将 ANT_SELx 引脚列为输入和输出(在不同位置)。 它似乎可以在内部使用(或根本不在 MOD 版本上使用)。 这些引脚应该如何端接、或者可以保持开路?
  • RF_BG 是否是该器件上未使用的引脚?

Wi-Fi 问题:

  • 在模块相互干扰之前、模块之间可以放置多近(或者这不是问题)?
  • 我正在考虑将多个对讲机放在一个房间(100多个)。  数据包数据将很小、并且除了定时 ping 之外、还会非常间歇、以确保它们仍然有效。  在相对较小的空间内、我是否应该意识到大量此类问题?

 

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angiel 先生、您好!

    我将尽力回答您的问题:

    CC3220MOD 问题:

    • 数据表将 ANT_SELx 引脚列为输入和输出(在不同位置)。 它似乎可以在内部使用(或根本不在 MOD 版本上使用)。 这些引脚应该如何端接、或者可以保持开路?
      • 当您需要多个天线、并且能够使用射频开关在两者之间切换时、会使用这些天线。 这些引脚只能用于该功能、如果不需要这些引脚、您可以将其保持未连接状态。
    • RF_BG 是否是该器件上未使用的引脚?
      • MODN 器件是没有天线的模块、您需要它将射频路由到天线。 在 Moda 上、由于天线在模块上、因此未使用天线、可以将其视为无连接。

    Wi-Fi 问题:

    • 在模块相互干扰之前、模块之间可以放置多近(或者这不是问题)?
      • 如果您尝试将这些器件放在同一电路板上、则必须查看认证。 这不是正常的用例、需要考虑杂散发射。  
    • 我正在考虑将多个对讲机放在一个房间(100多个)。  数据包数据将很小、并且除了定时 ping 之外、还会非常间歇、以确保它们仍然有效。  在相对较小的空间内、我是否应该意识到大量此类问题?
      • 这些是100个单元吗? 随着您提高器件密度、天线的放置和方向将变得非常重要。 话虽如此、您是否在寻找这些器件作为单个器件? Wi-Fi 具有内置的防撞和检测功能、允许同时连接许多器件、但如果您继续添加更多器件、我不会期望快速吞吐量。

        此致、

        VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    澄清后两个问题...
    这些模块将位于单独的电路板上、间隔为4英寸(最坏情况)。 我计划使用板载天线、因此对齐它们不会有很大的灵活性。 我的设计由一些具有类似功能的无线适配器组成、但它们共享的唯一共同点是电源连接。

    我最关心的是您对有限吞吐量的评论。 数据包将非常小且间歇性很高、但我的问题之一是、当我为所有数据包加电时、它们都立即开始连接到服务器以初始化数据包。 只需重申一下、这些模块将与其他模块(最有可能朝向相同的方向)分开安装4英寸(顶部、底部、左侧、右侧)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我看不到它在理论上无法正常工作的原因、但正如您可以想象的那样、这不是一个典型的用例。 :)如果您只定期发送少量数据,则应该可以。

    此致、
    VR