This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:实际应用的启动时间为1300ms

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/689686/cc3220mod-start-up-time-of-1300ms-for-real

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220S

您好社区!

加电后、我们的 PCB 板上的启动延迟。 仔细观察后、我们发现文档中的这个非真实值、即 u-controller 需要1300ms 才能启动!!!

这是真实的吗? 是否有任何方法可以更快地启动?

这个时间对于我们的应用来说太长了! 有哪些选择?

非常感谢!

Vincent Vuarnoz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    为什么这对您的应用来说是个问题?
    您只能执行一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我也很好奇、为什么这是一个问题? 您的启动时间限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    只是评论一下我是如何看到它的。

    数据表中的冷启动时间正确且真实。 最长的时间将稳定慢速时钟。 如果您希望使用 CC3220S/SF 器件实现最快的冷启动、则可以选择此选项。 请勿使用 MOD 并选择具有外部32kHz 时钟源电路的 QFN。 当您选择一次性 PHY 校准时、您可以节省几毫秒的时间。 但我希望这是微不足道的。

    BTW... ESP32冷启动大约为1.6秒。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好!

    我理解您的“法庭之友”:)
    我们有一款消费类产品。 因此、当用户按下开/关按钮时、我们想给他一些反馈、告诉他该装置是通过打开某些 LED 启动的。 LED 通过生成 PWM 输出的额外芯片打开、而 u 控制器必须启动才能打开灯...
    您知道我们如何解决这个问题吗?
    提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    进入休眠状态并使用按钮将其唤醒。

    在 μA 模式下、CC3220MOD 仅需5 μ s。

    即使是 CR2032型黄油也会在如此小的负载下持续多年。

    除罕见的校准条件外、唤醒时间需要低于100ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好,谢谢!
    我们会尝试一下!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特
    请告诉我们您的调查结果!