This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:WL1835MOD 网格点网格会卡住

Guru**** 2559900 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691075/linux-wl1835mod-meshpoint-mesh-gets-jammed

Thread 中讨论的其他器件:WL1835MODWL1271

工具/软件:Linux

经过几周的工作、我们仍然存在基于 WL1835MOD 的网状点网状网络问题。

我们解决了一个问题:如果网格中没有发生任何事情、我们可以保持网格稳定。

当内核更改为 :https://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux 时, 我们达到了这一点,其中 BRANCH ="PROCESSOR-SDK-LINUX-04.03.00"。

但是、从我们重新启动网格中的一个设备的那一刻起、整个网格就会卡住、网格不会返回到他的"完成"状态。

我们从9个网格点开始、我们启动所有器件。 我们获得了具有9个器件的网格点网格、这些器件可在17小时内保持稳定。 然后我们重新启动其中一个设备。 几秒钟后、整个网格混乱。 我们在网格中仍有几个网格点、但其他网格点消失了。 不仅是重新启动的网格点、而且超过一半的网格点已消失。

已消失的网格点不会回到网格中。 重新启动的一个、一次回到网格、另一次不重新启动。

这是网格点网格的正常行为吗? 或者其他器件必须返回吗?

我们还会遇到 SAE 认证问题。 我们按照 http://www.ti.com/lit/an/swaa166/swaa166.pdf 的说明 进行了说明。网格点验证、但您无法访问网格中的器件。

我们尝试 了 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_System_Build_Scripts 中描述的内置脚本 、但这些脚本不再起作用。 脚本中使用的某些存储库链接已不再存在。

有人能告诉我如何解决这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul。
    您能否详细说明以下内容

    "我们解决了一个问题:如果网格中没有发生任何事情、我们可以保持网格稳定。"
    您如何解决此问题?

    "我们尝试 了 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts 中描述的内置脚本 、但这些脚本不再起作用。 "
    我相信您正在内核4.0.x 上运行脚本-如果是、脚本应该可以运行

    我建议使用构建脚本并更新 hostap/wpa_supplicant、驱动程序模块等、因为它们承载大多数与网状相关的模块

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈希·萨劳有限公司

    您的问题: 如何解决此问题?

    我们更改了内核。 我在您的网站  http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/latest/index_FDS.html   上的 Processor SDK 上找到 了:Processor_SDK_Linux_Release_Notes"我找到了此内核:  

    Linux 内核

    内核 git 存储库、分支和提交 ID 可在下面找到:

    基于版本:4.9.69

    网址:Git://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git

    分支:PROCESSOR-SDK-LINUX-04.03.00

    提交 ID:bfe793963ed7b2af3e1c3dd32e7275f449e6259d

    通过使用此内核、我们首次实现了稳定的网状网络。

    关于编译脚本:其中存在错误。 脚本中不存在某些错误。 但我们可以从脚本、hostap、CRDA、UIM、软件和目标脚本中获取其他数据。 我们使用了内核中的驱动程序、内核4.9.69。

    您询问的其他数据:

    主机平台:BeagleBone Black Wireless

    操作系统:Linux - Yocto 构建系统

    WiLink 类型:我认为 WL1835MOD 是 BeagleBone Black Wireless 上的器件

    WiLink 驱动程序版本: wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240, wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76),  wlcore:wl18xx HW:183x 或180x,PG 2.2 (ROM 0x11), srcversion=B5F5593DBBBCB67CCC10F7F

    WiLink 软件版本:R8.7

    固件版本:  

    FRev 8.9.0.0.76
    FRev 8.2.0.240

    启动时,我们还会看到以下错误: wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败,并显示错误-2。 我不知道这意味着什么。

     

    当我从 WiLink 驱动程序版本查看字符串时、我看到很多错误、这意味着什么特别吗?:

    字符串/lib/modules/4.9.69-sdk/kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko
    0U @
    num_Rx_desc
    PWR_LIMIT_reference_11_abg
    HIGH_BAD_COMPONENT_TYPE
    high_band _component
    LOW_BAD_COMPONENT_TYPE
    LOW_BAD_COMPONENT
    n_ANAICS_5
    n_ANAICS_2
    dc2dc
    校验和
    Board_type
    HT_MODE
    wl18xx
    firmware=ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin
    作者= Luciano Coelho
    许可证=GPL v2
    parm=num_rx_desc_param:Rx 描述符数:U8 (默认为32)
    parmtype=num_Rx_desc:int
    parm=pwr_limit_reference_11_abg:功率限制参考:U8 (默认为0xc8)
    parmtype=pw_limit_reference_11_abg:int
    parm=high_band component_type:高值带组件类型:U8 (默认为0x09)
    parmtype=high_band component_type:int
    parm=HIGH_BAD_COMPONENT:高值带分量:U8 (默认为0x01)
    parmtype=HIGH_BAD_COMPONENT:int
    parm=low_band _component_type:低值带组件类型:U8 (默认为0x05或0x06、具体取决于 board_type)
    parmtype=low_band _component_type:int
    parm=low_band _component:低值带组件:U8 (默认为0x01)
    parmtype=low_band _component:int
    parm=n_ANAICS_5:已安装的5GHz 天线的数量:1 (默认值)或2
    parmtype=n_ANAINS_5:int
    parm=n_ANAICS_2:已安装的2.4GHz 天线数量:1 (默认)或2
    parmtype=n_ANAICS_2:int
    parm=dc2dc:外部 DC2DC:U8 (缺省为0)
    parmtype=dc2dc:int
    parm=checksum:启用 TCP 校验和:布尔(默认为 false)
    parmtype=CHECKSUM:bool
    parm=board_type:电路板类型:FPGA、HDK (默认)、EVB、COM8或 DVP
    parmtype=board_type:CHARP
    parm=ht_mode:强制 HT 模式:宽或低侧20
    parmtype=HT_MODE:CHARP
    srcversion=B5F5593DBBBCB67CCC10F7F
    alias=platform:wl18xx
    depus=wlcore、mac80211、cfg80211
    intree=Y
    vermagic=4.9.69-SDK mod_unload MODVERSIONS ARMv7 p2v8
    3wlcore:错误无法分配硬件
    7wlcore:使用宽通道速率掩码
    7wlcore:使用 MIMO 通道速率掩码
    7wlcore:TX_FLOAD_HDR:hlid:%d len:%d life:%d mem:%d
    7wlcore:芯片 ID 0x%x (185x PG20)
    TI-connectivity/wl18xx-fw-4.bin
    4wlcore:已弃用警告芯片 ID 0x%x (185x PG10)
    4wlcore:警告不支持的芯片 ID:0x%x
    7wlcore:mac80211 sta_rc_update 宽%d
    /yocto/SoundTalks/yocto-rocko-bbb-mesh/build-bbb-wl18xx/tmp/work-shared/beaglebone/kernel-source/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/main.c
    7wlcore:之前的额外备用密钥:%d
    7wlcore:之后的额外备用密钥:%d
    6wlcore:PHY 固件版本:%s
    /yocto/SoundTalks/yocto-rocko-bbb-mesh/build-bbb-wl18xx/tmp/work-shared/beaglebone/kernel-source/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/../wlcore/io.h
    3wlcore:错误 wl18xx_plt_init:不支持 PLT FEM_DETECT
    3wlcore:错误无法获取配置二进制文件%s:%d
    3wlcore:错误%s 配置二进制大小错误,预期%zu 已获得%zu
    3wlcore:错误配置二进制文件幻数不匹配、预计0x%0x 得到0x%0x
    3wlcore:不支持错误配置二进制文件版本、预期0x%08x 获得0x%08x
    4wlcore:警告恢复为默认配置
    FPGA
    COM8.
    3wlcore:电路板类型'%s'无效时出错
    3wlcore:电路板类型'%d'无效时出错
    默认值

    siso20.
    3wlcore:错误无效 HT_MODE '%s'
    7wlcore:使用 MIMO 速率掩码
    4wlcore:使用随机本地管理地址从保险丝发出警告 MAC 地址不可用。
    未知
    6wlcore:wl18xx 硬件:%s、PG %d.%d (ROM 0x%x)
    Swallow
    spit
    7wlcore:时钟频率%d (%d、%d、%d、%d、%d、%s)
    7wlcore:芯片 ID 0x%x
    6wlcore:使用反相中断逻辑:%d
    未修整
    183xH
    183x 或180x
    187xH
    187倍
    RDL11 -不受支持
    180xD
    RDL13 -不受支持(1893Q)
    18xx 年
    wl18xx_driver
    7wlcore:ACX cfg 位图%d blk %d 备用%d 字段%d
    4wlcore:警告 wl1271位图配置选项失败:%d
    7wlcore:ACX 校验和状态
    4wlcore:警告设置 Tx 校验和状态失败:%d
    7wlcore:ACX 清除统计信息
    4wlcore:警告无法清除固件统计信息:%d
    7wlcore:ACX 对等 HT 操作模式 hlid %d bw %d
    4wlcore:警告 acx peer HT 操作模式失败:%d
    7wlcore:ACX 设置上限 HT_supp:%d HT_cap:%d 速率:0x%x
    4wlcore:警告 acx HT 功能设置失败:%d
    4wlcore:警告 acx 中断通知设置失败:%d
    4wlcore:警告 acx Rx BA 活动过滤器设置失败:%d
    7wlcore:ACX 配置 ap 睡眠
    4wlcore:警告 acx config ap-sleep failed:%d
    7wlcore:ACX 动态 FW 跟踪配置%d
    4wlcore:警告 acx config 动态 FW 跟踪失败:%d
    7wlcore:ACX 时间同步 cfg:模式%d、addr:%pm
    4wlcore:警告 acx 时间同步配置失败:%d
    7wlcore:上次发布的 desc =%d、当前 idx =%d
    3wlcore:错误无效的 desc 发行索引%d
    /yocto/SoundTalks/yocto-rocko-bbb-mesh/build-bbb-wl18xx/tmp/work-shared/beaglebone/kernel-source/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/tx.c
    4wlcore:TX 完成中警告非法 ID:%d
    3wlcore:错误上一个 Tx 速率无效:%d
    7wlcore:TX 状态 ID %u skb 0x%p 成功%d
    /yocto/SoundTalks/yocto-rocko-bbb-mesh/build-bbb-wl18xx/tmp/work-shared/beaglebone/kernel-source/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/io.c
    /yocto/SoundTalks/yocto-rocko-bbb-mesh/build-bbb-wl18xx/tmp/work-shared/beaglebone/kernel-source/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/../wlcore/io.h
    4wlcore:警告非法 radar_debug_mode 值!
    4wlcore:警告值无效!
    4wlcore:警告非法通道
    %s[%d]=%d
    wl18xx
    FW_STATS
    CLEAR_FW_STATS
    ERROR_ERROR_FRAME_NON_CTRL
    ERROR_ERROR_FRAME_CTRL
    ERROR_ERROR_FRAME_ALOW_TAND_Protection
    ERROR_null 帧_TX_START
    ERROR_Null FRAME_CTS_START
    ERROR_BAR_RETRY
    ERROR_num_FRAME_CTS_nul_flid
    ERROR_TX_ABORT_FAILURE
    ERROR_TX_RESUE_FAILURE
    ERROR_Rx_cmplt_db_overflow_cnt
    ERROR_elp_while RX_exchange
    error_elp_while TX_exchange
    ERROR_elp_while TX
    ERROR_elp_while NVIC_PENDING
    ERROR_Rx_DELOW_FRAME_Len
    ERROR_BURST_MISMATCH
    ERROR_tbc_exchange 不匹配
    TX_TX_prepared_descs
    TX_TX_cmplt
    TX_TX_TEMPLICE_STREDED
    TX_TX_DATA_STREGed
    TX_TX_TEMPLICE_PROGRADED
    TX_TX_DATA_programmed
    TX_TX_BURST_programmed
    TX_TX_Starts
    TX_TX_STOP
    TX_TX_START_TEMPLATES
    TX_TX_START_INT_TEMPLATES
    TX_TX_START_FW_gen
    TX_TX_START_DATA
    TX_TX_START_Null_FRAME
    TX_TX_EXAC
    TX_TX_RETRY 模板
    TX_TX_RETRY 数据
    TX_TX_RETRY PER_RATE
    TX_TX_EXACT_PENDING
    TX_TX_EXP_EXPIR期
    TX_TX_DONE_TEMPLATE
    TX_TX_DONE_DATA
    TX_TX_DONE_INT_TEMPLATE
    TX_TX_cfe1
    TX_TX_cfe2
    TX_frag_called
    tx_frag_mpdu_alloc_failed
    TX_frag_init_called
    TX_FRAG_IN_PROCESS_called
    TX_FRAG_TKIP_called
    TX_frag_key_not _ found
    TX_frag_need_fragment
    tx_frag_Bad_mblk_num
    TX_FRAG_FAILED
    TX_frag_cache_hit
    TX_frag_cache_niss
    RX_RX_BEAST_EARLY_TERM
    RX_RX_OUT_OUT_OUT_OUT_mpdu_nodes
    RX_RX_HDR_溢出
    RX_RX_LOAD_FRAME
    RX_RX_DONE
    RX_RX_Defrag
    RX_Rx_dufrag_end
    RX_Rx_cmplt
    RX_RX_PRE_复杂
    RX_Rx_cmplt_task
    RX_RX_phy_HDR
    RX_RX_TIMEOUT
    RX_RX_RTS_TIMEOUT
    RX_RX_TIMEOUT_WA
    RX_dufrag_called
    RX_dfrag_init_called
    RX_dfrag_in_process_called
    RX_dfrag_TKIP_called
    RX_dufrag_need_defrag
    RX_dufrag_decrype_failed
    Rx_decrype_key_not _found
    RX_dufrag_need_decrypt
    RX_RX_TKIP_replays
    RX_RX_XFR
    ISR_IRQ
    PWR_MISSING_BCN_cnt
    PWR_rcvd_bcn_cnt
    PWR_CONNECT_OUT_OW_SYNC
    PWR_CONT_怀念_BCND_Spread
    PWR_rcvd_awarn_bcn_cnt
    PWR_SLEEP_TIME_COUNT
    PWR_SLEEP_TIME_avg
    PWR_SLEEP_CYCLE 平均值
    PWR_SLEEP_percent
    PWR_ap_sleep_active_conf
    PWR_AP_SLEEP_USER_conf
    PWR_AP_SLEEP_COUNTER
    RX_FILTER_BEAST_FILTER
    RX_FILTER_ARP_FILTER
    RX_FILTER_MC_FILTER
    RX_FILTER_DUP_FILTER
    RX_FILTER_DATA_FILTER
    RX_FILTER_IBSS_FILTER
    RX_FILTER_protection_filter
    RX_FILTER_accum_arp_pend_requests
    RX_FILTER_max_arp_queue_dep
    RX_RATE RX_FRAes_PER_RARates
    aggr_size_TX_AGG_RATE
    aggr_size_tx_agg_len
    aggr_size_rx_size
    流水线_hs_TX_STAT_Fifo_int
    流水线_enc_tx_stat_fifo_int
    流水线_enc_rx_stat_fifo_int
    流水线_Rx_Complete_stat_fifo_int
    流水线_pre_proc_swi
    流水线_后_处理_ swi
    流水线_秒_ frag_swi
    流水线_pre_to _dufrag_swi
    流水线_碎片整理_至_ rxfer_swi
    流水线_dec_packet_in
    流水线_dec_packet_in_fifo_full
    流水线_dec_packet_out
    流水线_流水线_ fifo_full
    diversion_num_for_packets_per_ant
    diversion_total_num_of 切换
    热力_IRQ_THR_LOW
    热力_IRQ_THR_HIGH
    散热_TX_STOP
    散热_TX_RESUME
    Thermal;false;IRQ
    Thermal adc_source_unexpected
    CALIB_FAIL_COUNT
    CALIB_CALIB_COUNT
    漫游_RSSI_level
    dfs_num_for_radar_detections
    配置
    雷达检测
    RADAR 调试模式
    Dynamic_fw_Traces
    7wlcore:CMD 周期扫描停止
    3wlcore:错误无法分配内存以发送 sched 扫描停止
    3wlcore:发送 sched scan stop 命令失败
    7wlcore:cmd sched_scan scan config
    /yocto/SoundTalks/yocto-rocko-bbb-mesh/build-bbb-wl18xx/tmp/work-shared/beaglebone/kernel-source/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/scan.c
    7wlcore:short_interval:%d、long_interval:%d、num_short:%d
    3wlcore:错误2.4GHz 探测请求模板失败
    3wlcore:错误5GHz 探测请求模板失败
    3wlcore:错误扫描失败
    7wlcore:cmd 通道开关(count=%d)
    3wlcore:错误无效通道交换频带:%d
    3wlcore:发送通道切换命令失败
    7wlcore:cmd smart config start group_bitmap=0x%x
    3wlcore:发送 SMART CONFIG START 命令失败
    7wlcore:cmd smart config stop
    3wlcore:发送 SMART CONFIG STOP 命令失败
    7wlcore:cmd smart config set group key id=0x%x
    3wlcore:错误组密钥大小无效:%d
    3wlcore:发送 SMART 配置集组密钥 cmd 失败
    启动
    停下
    7wlcore:CMD CAC (通道%d)%s
    3wlcore:发送 CAC 命令失败
    7wlcore:CMD 雷达检测调试(通道%d)
    3wlcore:发送雷达检测调试命令失败
    7wlcore:cmd DFS 主设备重新启动(角色%d)
    3wlcore:发送 DFS 主设备重新启动命令失败
    常规
    线性调频脉冲
    7wlcore:mbox 矢量:0x%x
    7wlcore:扫描结果:%d
    6wlcore:TIME_SYNC_EVENT_ID:CLOCK _HIGH %u、CLOCK LOW %u
    6wlcore:雷达事件:通道%d 类型%s
    7wlcore:period_scan_report_event (结果%d)
    7wlcore:smart_config_sync_event_ID、freq:%d (通道:%d 频带%d)
    7wlcore:smart_config_decode_event_ID
    wl18xx
    MODULE_LO布局
    s%]wl12xx_cmd_build_probe_req
    vkmalloc_caches
    0Iwl1271_ps_elp_wakeup
    Swl12xx_debug_level
    wlcore_set_key
    Rsimple_read_from 缓冲区
    generic_file_llseek
    DebugFS_create_dir
    kwlcore_event_beacon 丢失
    param_ops_int
    yget_random_Bytes
    wlcore_event_dummy_packet
    wlcore_event_inactive_sta
    }wlcore_event_BA_rx_constraint
    ieee80211_radar_detected
    wlcore_event_fw_logger
    wlcore_event_RSSI_TRIGGER
    kmemdup
    ieee80211_channel_TO_frequency
    wlcore_cmd_wait_for_event_or_timeout
    wlcore_probe
    ?.param_ops_bool
    wlcore_alloc_HW
    互斥锁
    DebugFS_create_file
    - wwlcore_get_native_channel_type
    __platform_driver_register
    strcmp
    >Owl1271_cmd_configure
    param_ops_charp
    _memzero
    ZNu_memset
    2 CANCELK_DERAD_work
    default_llseek
    wlcore_event_sched_scan_completed
    wlcore_boot_upload_firmware
    'printk
    %wlcore_set_partition
    2strncpy
    5wlcore_enable_interrupts
    ynla_Put
    warn_slowpath_null
    wl1271_ps_elp_sleep
    IRQ_GET_IRQ_DATA
    ARM_DELAY_ops
    SKB_Pull
    simple_open
    ieee80211_queue_Delayed_work
    __cfg80211_send_event_skb
    SKB_queue_tail
    kstrtoul_from 用户
    wlcore_event_channel_switch
    __cfg80211_alloc_event_skb
    ywlcore_disable_interrupts
    kfree_skb
    wlcore_remove
    eeee80211_find_sta
    kstrtou8_from 用户
    (#wlcore_event_max_TX_failure
    wl1271_free_tx_id
    kmem_cache_alloc_trace
    ieee80211_stop_rx_BA_session
    wlcore_scan_sched_scan_results
    ieee80211_get_hdrlen_from _skb
    wlcore_free_HW
    Jmutex_lock_nested
    kfree
    wl1271_format_buffer
    memcpy
    wl1271_debugfs_update_stats
    wlcore_set_scan_cha_params
    Request_firmware
    wXDawlcore_boot_run_firmware
    \~Iwlcore_translation_addr
    _aeabi_elete_cpp_pr0
    wlcore_scan_sched_scan_ssID_list
    %queue_work
    snprintf
    wlcore_event_ROC_COMPLETE
    memmove
    kwl12xx_is_dummy_packet
    platform_driver_unregister
    wl1271_cmd_send
    wlcore_cmd_general_cfg
    release_firmware
    %ieee80211_connection_loss
    aeabi
    wl18xx_calc_TX_blocks
    wl18xx_set_TX_desc_blocks
    wl18xx_get_rx_buf_align
    wl18xx_get_rx_packet_len
    wl18xx_convert_fw_status
    wl18xx_set_rx_csum
    wl18xx_get_SPARE_blocks
    wl18xx_lnk_high_prio
    wl18xx_lnk_low_prio
    wl18xx_convert_hwaddr
    wl18xx_set_peer_cap
    wl18xx_probe
    LANCHOR0
    LANCHOR1
    LC0
    wl18xx_sta_get_ap_rate _mask
    LC1
    LC2
    wl18xx_set_tx_desc_data_len
    LC3.
    wl18xx_identify_chip
    LC5.
    LC4.
    LC6.
    LC7.
    wl18xx_sta_rc_update
    LC8.
    LC9.
    wl18xx_set_host_cfg_bitmap
    wl18xx_set_key
    LC11.
    LC10.
    wl18xx_handle_static_data
    LC12.
    wl18xx_ack_event
    LC13.
    wl18xx_plt_init
    LC14.
    wl18xx_TX_Immediate_Completion
    wl18xx_trigger_cmd
    wl18xx_setup
    LANCHOR2
    LC20
    LC21
    LC22
    LC23.
    LC24
    LC27.
    LC28
    LC29
    LC26.
    LC15.
    LC19.
    LC18
    LC17.
    LC16
    LC30
    LC25
    wl18xx_pre_pkt_send
    wl18xx_ap_get_MIMO_Wide RATE _MASK
    LC31
    wl18xx_set_tx_desc_sum
    wl18xx_get_Mac
    LC32
    wl18xx_get_pg_ver
    LC34
    LC33
    wl18xx_hw_init
    wl18xx_boot
    LC35
    LC36
    LC37
    LC38
    LC39
    wl18xx_driver_init
    wl18xx_driver_exit
    wl18xx_id_table
    wl18xx_ptable
    wl18xx_rtable
    wl18xx_iface_组合
    wl18xx_iface_limits
    wl18xx_iface_ap_limits
    wl18xx_conf
    wl18xx_default_priv_conf
    CSWTCH.126
    wl18xx_clk_table
    wl18xx_clk_table_共存
    _param_str_num_rx_desc
    _param_str_pwr 限制参考_11_abg
    _param_str_high_band _component_type
    _param_str_high_band _component
    _param_str_low_band _component_type
    _param_str_low_band _component
    _param_str_n_ANAINS_5
    _param_str_n_ANAINS_2
    _param_str_dc2dc
    _param_str_checksum
    _param_str_board_type
    _param_str_ht_mode
    wl18xx_rate 到_idx_5GHz
    wl18xx_rate 到_idx_2GHz
    wl18xx_ops
    wl18xx_band 比率到 idx
    num_rx_desc_param
    LOW_BAD_COMPONENT_TYPE_param
    HIGH_BAD_COMPONENT_param
    high_band、component_type_param
    PWR_LIMIT_reference_11_abg_param
    n_ANAX_2_param
    n_ANAINS_5_param
    dc2dc_param
    wl18xx_siso40_ht_cap_5GHz
    wl18xx_siso40_ht_cap_2GHz
    wl18xx_siso20_ht_cap
    wl18xx_MIMO_HT_CAP_2GHz
    LOW_BAD_COMPONENT_param
    wl18xx_driver
    Board_type_param
    HT_MODE_param
    校验和_param
    __UNIQUE ID_firmware78
    __UNIQUE ID_author77
    __UNIQUE ID_license76.
    __UNIQUE ID_num_rx_desc_param75
    __UNIQUE ID_num_Rx_destype74
    __UNIQUE ID_pwr_limit_reference_11_abg73
    __UNIQUE ID_pwr_limit_reference_11_abgtype72
    __UNIQUE ID_HIGH_BAD_COMPONENT_type71.
    __UNIQUE ID_HIGH_BAD_COMPONENT_DEPYETYPE70
    __UNIQUE ID_HIGH_BAD_component69
    __UNIQUE ID_HIGH_BAD_componenttype68
    __UNIQUE ID_LOW_BAD_COMPONENT_type67
    __UNIQUE ID_LOW_BAD_COMPONENT_DEPYETYPE66
    __UNIQUE ID_LOW_BAD_component65
    __UNIQUE ID_LOW_BAD_componenttype64
    __UNIQUE ID_n_ANAINS_563
    __UNIQUE ID_n_ANAINS_5type62
    __UNIQUE ID_n_ANAINS_261
    __UNIQUE ID_n_ANAINS_2type60
    __UNIQUE ID_dc2dc59
    __UNIQUE ID_dc2dctype58
    __UNIQUE ID_checksum57.
    __UNIQUE ID_checksumtype56.
    __UNIQUE ID_board_type55
    __UNIQUE ID_board_typetypeype54
    _UNIQUE ID_HT_mode53
    __UNIQUE ID_HT_modeype52.
    _param_num_rx_desc
    _param_pwr 限制参考_11_abg
    _param_high_band component_type
    _param_high_band 分量
    _param_low_band _component_type
    _param_low_band 组件
    _param_n_ANAINS_5
    _param_n_ANAINS_2
    _param_dc2dc
    _param_checksum
    _param_board_type
    _param_ht_mode
    Dynamic_fw_Traces_write
    Dynamic_fw_Traces_Read
    RADAR 调试模式读取
    RADAR 调试模式写入
    雷达检测写入
    dfs_num_for_radar_detections_read
    漫游_RSSI_Level_Read
    CALIB_CALIB_COUNT_READ
    热力_ADC_SOURC_Unexpected 读取
    Thermal;false;IRQ;read
    Thermal;TX_RESUE_READ
    热力_TX_STOP_READ
    热力_IRQ_THR_HIGH_READ
    热力_IRQ_THR_LOW_READ
    diversion_total_num_for_翻转_read
    流水线_dec_packet_out_read
    流水线_dec_packet_in_fifo_full_read
    流水线_dec_packet_in_read
    流水线_碎片整理_至_ rxfer_swi_swi_read
    流水线_pre_to _dufrag_swi_read
    流水线_sec_frag_swi_read
    流水线_后_处理_ swi_read
    流水线_pre_proc_swi_read
    流水线_Rx_Complete_stat_fifo_int_read
    流水线_enc_rx_stat_fifo_int_read
    流水线_enc_tx_stat_fifo_int_read
    流水线_hs_TX_STAT_Fifo_int_read
    RX_FILTER_max_arp_queue_dep_read
    RX_FILTER_accum_arp_pend_Requests_read
    RX_FILTER_protection_filter_read
    RX_FILTER_IBSS_FILTER_READ
    RX_FILTER_DATA_FILTER_READ
    RX_FILTER_DUP_FILTER_READ
    RX_FILTER_MC_FILTER_READ
    RX_FILTER_ARP_FILTER_READ
    RX_FILTER_BEAST_FILTER_READ
    PWR_AP_SLEEP_COUNTER_READ
    PWR_ap_sleep_user_conf_read
    PWR_ap_sleep_active_conf_read
    PWR_SLEEP_Percent 读取
    PWR_SLEEP_CYCLE 平均读取
    PWR_SLEEP_TIME_avg_read
    PWR_SLEEP_TIME_COUNT_READ
    PWR_rcvd_awarn_bcn_cnt 读取
    PWR_CONNECT_OUT_OW_SYNC_READ
    PWR_rcvd_bcn_cnt 读取
    PWR_MISSING_bcn_cnt 读取
    ISR_IRQs_Read
    RX_RX_FR_READ
    RX_RX_TKIP_replays_read
    RX_dfrag_need_decrype_read
    RX_decrype_key_not _found_read
    RX_dfrag_decrype_failed_read
    RX_dufrag_need_defrag_read
    RX_dfrag_TKIP_called_read
    RX_dfrag_in_process_called_read
    RX_dfrag_init_called_read
    RX_dfrag_called_read
    RX_RX_TIMEOUT_W_READ
    RX_RX_RTS_TIMEOUT_READ
    RX_RX_TIMEOUT_READ
    RX_RX_phy_HDR_Read
    RX_Rx_cmplt_task_read
    RX_RX_PRE_complt_read
    RX_Rx_cmplt_read
    RX_Rx_dfrag_end_read
    RX_RX_DEFRAG_READ
    RX_RX_DONE_READ
    RX_RX_LOAD_FRAME_READ
    RX_Rx_HDR_Overflow_Read
    RX_Rx_OUT_ON_mpdu_nodes_read
    RX_RX_BEAST_EARLY_TERM_READ
    TX_frag_cache_小姐_read
    TX_frag_cache_h命中_read
    TX_FRAG_FAILED_READ
    TX_FRAG_BAD_mblk_num_read
    TX_frag_need_fraging_read
    TX_frag_key_not _found_read
    TX_FRAG_TKIP_called_read
    TX_FRAG_IN_PROCESS_called_read
    TX_frag_init_called_read
    tx_frag_mpdu_alloc_failed_read
    TX_frag_called_read
    TX_TX_cfe2_read
    TX_TX_cfe1_read
    TX_TX_DONE_INT_TEMPLE_READ
    TX_TX_DONE_DATA_READ
    TX_TX_DONE_TEMPLE_READ
    TX_TX_EXP_EXPI_READ
    TX_TX_EXACT_PEND_BREAD
    TX_TX_RETRY 数据读取
    TX_TX_RETRY 模板_READ
    TX_TX_EX_REG_READ
    TX_TX_START_NULL_FRAME_READ
    TX_TX_START_DATA_READ
    TX_TX_START_FW_gen_read
    TX_TX_START_INT_TEMPLATE_READ
    TX_TX_START_TEMPLATE_READ
    TX_TX_STOP_READ
    TX_TX_Starts_Read
    TX_TX_BURST_PROGRADED_READ
    TX_TX_DATA_programmed_read
    TX_TX_TEMPLE_PROGRADED_READ
    TX_TX_DATA_READY_READ
    TX_TX_TEMPLE_READY_READ
    TX_TX_cmplt_read
    TX_TX_READY_descs_read
    ERROR_tbc_exchange 不匹配读取
    ERROR_BURST_MISMATH_READ
    ERROR_Rx_VLOAD_FRAME_Len_READ
    ERROR_elp_while NVIC_PEND_BREAD
    ERROR_elp_while TX_read
    ERROR_elp_while TX_REG_READ
    ERROR_elp_while RX_REACG_READ
    ERROR_Rx_cmplt_db_overflow_cnt 读取
    ERROR_TX_RESUE_FAIL_READ
    ERROR_TX_ABORT_FAIL_READ
    ERROR_num_FRAME_CTS_nul_flid_read
    ERROR_BAR_RETRY
    ERROR_null 帧_CTS_START_READ
    ERROR_null 帧_TX_START_READ
    ERROR_ERROR_FRAME_During_protection_read
    ERROR_ERROR_FRAME_CTRL_READ
    ERROR_ERROR_FRAME_NON_CTRL_READ
    CALIB_FAIL_COUNT_READ
    diversion_num of 数据包 per_ant_read
    流水线_流水线_ fifo_full_read
    aggr_size_rx_size_read
    aggr_size_tx_agg_len_read
    aggr_size_tx_AGG_RATE 读取
    RX_RATE RX_FRAes_PER_RARESS_READ
    PWR_CONT_怀念_BCND_Spread_read
    TX_TX_RETRY PER RATE 读取
    CLEAR_FW_STATS_WRITE
    LC40
    LC41
    LC42.
    LC43
    LC44
    LC45
    LC46
    LC47
    LC48
    LC49
    LC50
    LC51.
    LC52.
    LC53
    LC54
    LC55
    LC56
    LC57
    LC58
    LC59
    LC60
    LC61.
    LC62
    LC63
    LC64
    LC65
    LC66
    LC67
    LC68
    LC69
    LC70
    LC71.
    LC72
    LC73
    LC74
    LC75
    LC76
    LC77
    LC78
    LC79
    LC80
    LC81
    LC82.
    LC83.
    LC84
    LC85.
    LC86
    LC87
    LC88
    LC89
    LC90
    LC91
    LC92
    LC93
    LC94
    LC95
    LC96
    LC97
    LC98
    LC99
    LC100
    LC101
    LC102
    LC103.
    LC104.
    LC105
    LC106
    LC107
    LC108
    LC109
    LC110
    LC111
    LC112
    LC113
    LC114
    LC115
    LC116
    LC117
    LC118
    LC119
    LC120
    LC121.
    LC122
    LC123
    LC124.
    LC125.
    LC126.
    LC127
    LC128
    LC129.
    LC130
    LC131.
    LC132
    LC133.
    LC134.
    LC135.
    LC136
    LC137
    LC138
    LC139
    LC140
    LC141.
    CLEAR_FW_STATS_ops
    ERROR_ERROR_FRAME_NON_CTRL_ops
    ERROR_ERROR_FRAME_CTRL_ops
    ERROR_ERROR_FRAME_During_protection_ops
    ERROR_null 帧_TX_START_ops
    ERROR_null 帧_CTS_START_ops
    ERROR_BAR_RETRY
    ERROR_num_FRAME_CTS_nul_flid_ops
    ERROR_TX_ABORT_FAIL_ops
    ERROR_TX_RESUE_FAIL_ops
    ERROR_Rx_cmplt_db_overflow_cnt_ops
    ERROR_elp_while RX_REACT_ops
    ERROR_elp_while TX_REACT_ops
    ERROR_elp_while TX_ops
    ERROR_elp_while NVIC_PENDING_OPS
    ERROR_Rx_VLOAD_FRAME_Len_ops
    ERROR_BURST_MISMATH_ops
    ERROR_tbc_exchange 不匹配_ops
    TX_TX_prepared_descs_ops
    TX_TX_cmplt_ops
    TX_TX_TEMPLE_REPLAND_ops
    TX_TX_DATA_prepared_ops
    TX_TX_TEMPLE_PROGRADED_ops
    TX_TX_DATA_programmed_ops
    TX_TX_BURST_programmed_ops
    TX_TX_Starts_ops
    TX_TX_STOP_ops
    TX_TX_START_TEMPLATE_ops
    TX_TX_START_INT_TEMPLATE_ops
    TX_TX_START_FW_gen_ops
    TX_TX_START_DATA_ops
    TX_TX_START_null_FRAME_ops
    TX_TX_EXACT_ops
    TX_TX_RETRY 模板_ops
    TX_TX_RETRY 数据_ops
    TX_TX_RETRY PER RATE _ops
    TX_TX_EXACT_PEND_Bops
    TX_TX_EXP_EXPI_ops
    TX_TX_DONE 模板_ops
    TX_TX_DONE_DATA_ops
    TX_TX_DONE_INT_TEMPLE_ops
    TX_TX_cfe1_ops
    TX_TX_cfe2_ops
    TX_frag_called_ops
    tx_frag_mpdu_alloc_failed_ops
    TX_frag_init_called_ops
    TX_FRAG_IN_PROCESS_called_ops
    TX_FRAG_TKIP_called_ops
    TX_frag_key_no_found_ops
    TX_frag_need_fragment_ops
    TX_FRAG_BAD_mblk_num_ops
    TX_frag_failed_ops
    TX_frag_cache_hop_ops
    TX_frag_cache_小姐_ops
    RX_RX_BEAST_EARLY_TERM_ops
    RX_RX_OUT_ON_mpdu_nodes_ops
    RX_Rx_HDR_overflow_ops
    RX_Rx_LOAD_FRAME_ops
    RX_RX_DONE_ops
    RX_Rx_dufrag_ops
    RX_Rx_dfrag_end_ops
    RX_Rx_cmplt_ops
    RX_RX_PRE_FACT_ops
    RX_Rx_cmplt_task_ops
    RX_Rx_phy_HDR_ops
    RX_RX_TIMEOUT_ops
    RX_RX_RTS_TIMEOUT_ops
    RX_RX_TIMEOUT_WA_ops
    RX_defrag_called_ops
    RX_dfrag_init_called_ops
    RX_dufrag_in_process_called_ops
    RX_dfrag_TKIP_called_ops
    RX_dufrag_need_defrag_ops
    RX_dufrag_decrype_failed_ops
    RX_decrype_key_not _found_ops
    RX_dufrag_need_decrype_ops
    RX_RX_TKIP_replays_ops
    RX_Rx_XFR_ops
    ISR_IRQs_ops
    PWR_MISSING_BCN_cnt 操作
    PWR_rcvd_bcn_cnt_ops
    PWR_CONNECT_OUT_OW_SYNC_ops
    PWR_CONT_怀念_BCND_Spread
    PWR_rcvd_awarn_bcn_cnt_ops
    PWR_SLEEP_TIME_COUNT_ops
    PWR_SLEEP_TIME_avg_ops
    PWR_SLEEP_CYCLE 平均操作
    PWR_SLEEP_Percent 操作
    PWR_ap_sleep_active_conf_ops
    PWR_ap_sleep_user_conf_ops
    PWR_AP_SLEEP_COUNTER_ops
    RX_FILTER_BEAST_FILTER_ops
    RX_FILTER_ARP_FILTER_OPS
    RX_FILTER_MC_FILTER_ops
    RX_FILTER_DUP_FILTER_ops
    RX_FILTER_DATA_FILTER_ops
    RX_FILTER_IBSS_FILTER_ops
    RX_FILTER_protection_FILTER_ops
    RX_FILTER_accum_arp_pend_Requests_ops
    RX_FILTER_max_arp_queue_dep_ops
    RX_RATE RX_FRAes_PER_RACESS_ops
    aggr_size_tx_agg_rate _ops
    aggr_size_tx_agg_len_ops
    aggr_size_rx_size_ops
    流水线_hs_TX_STAT_Fifo_int_ops
    流水线_enc_tx_stat_fifo_int_ops
    流水线_enc_rx_stat_fifo_int_ops
    流水线_Rx_Complete_stat_fifo_int_ops
    流水线_pre_proc_swi_ops
    流水线_后_处理_ swi_ops
    流水线_sec_frag_swi_ops
    流水线_pre_to _dufrag_swi_ops
    流水线_碎片整理_至_ rxfer_swi_ops
    流水线_dec_packet_in_ops
    流水线_dec_packet_in_fifo_full_ops
    流水线_dec_packet_out_ops
    流水线_流水线_ fifo_full_ops
    diversion_num of 数据包 per_ant_ops
    diversion_total_num_for_翻转_ops
    Thermal IRQ_THR_LOW_ops
    Thermal IRQ_THR_HIGH_ops
    散热_TX_STOP_ops
    散热_TX_RESUE_ops
    Thermal False IRQ_ops
    Thermal adc_source_unexpected
    CALIB_FAIL_COUNT_ops
    CALIB_CALIB_COUNT_ops
    漫游_RSSI_Level_ops
    dfs_num_for_radar_detections_ops
    雷达检测操作
    RADAR 调试模式操作
    Dynamic_fw_Traces_ops
    _wl18xx_scan_stop
    wl18xx_adjust_channels
    __UNIQUE ID_srcversion11.
    __UNIQUE ID_ALIAS10
    __MODULE_depends
    __UNIQUE ID_intree9.
    __UNIQUE ID_VERMAGIC8.
    ___版本
    wl18xx_debugfs_add_files
    ieee80211_connection_loss
    release_firmware
    wl18xx_acx_time_sync_cfg
    wlcore_cmd_general_cfg
    wl1271_cmd_send
    wl18xx_acx_set_checksum_state
    wl18xx_acx_peer_ht_operation_mode
    wl18xx_cmd_dfs_master_restart
    wl18xx_cmd_smart_config_stop
    platform_driver_unregister
    wl12xx_is_dummy_packet
    _This 模块
    memmove
    wlcore_event_ROC_COMPLETE
    snprintf
    queue_work
    wl18xx_scan_start
    wlcore_scan_sched_scan_ssID_list
    _aeabi_elete_cpp_pr0
    wlcore_translation_addr
    wlcore_boot_run_firmware
    Request_firmware
    wlcore_set_scan_cha_params
    wl1271_debugfs_update_stats
    clean_module
    wl18xx_cmd_channel_switch
    memcpy
    wl1271_format_buffer
    kfree
    mutex_lock_nested
    wlcore_free_HW
    ieee80211_get_hdrlen_from _skb
    wl18xx_acx_clear_statistics
    wlcore_scan_sched_scan_results
    wl18xx_acx_dynamical_fw_Traces
    ieee80211_stop_rx_BA_session
    kmem_cache_alloc_trace
    wl18xx_cmd_smart_config_start
    wl18xx_acx_ap_sleep
    init_module
    wl1271_free_tx_id
    wlcore_event_max_TX_failure
    kstrtou8_from 用户
    wl18xx_top_reg_write
    ieee80211_find_sta
    wlcore_remove
    kfree_skb
    wlcore_disable_interrupts
    wl18xx_acx_rx_BA_filter
    __cfg80211_alloc_event_skb
    wl18xx_cmd_set_CAC
    wlcore_event_channel_switch
    kstrtoul_from 用户
    SKB_queue_tail
    wl18xx_cmd_smart_config_set_group_key
    __cfg80211_send_event_skb
    ieee80211_queue_Delayed_work
    simple_open
    SKB_Pull
    ARM_DELAY_ops
    IRQ_GET_IRQ_DATA
    wl18xx_top_reg_read
    wl1271_ps_elp_sleep
    warn_slowpath_null
    wl18xx_scan_completed
    nla_put
    wlcore_enable_interrupts
    strncpy
    wlcore_set_partition
    printk
    wl18xx_acx_host_if_cfg_bitmap
    wlcore_boot_upload_firmware
    wlcore_event_sched_scan_completed
    default_llseek
    CANCEL_DERAY_work
    memset
    _memzero
    param_ops_charp
    __mod_platform__wl18xx_id_table_device_table
    wl18xx_TX_IMMETER_COMPLETE
    wl1271_cmd_configure
    strcmp
    __platform_driver_register
    wlcore_get_native_channel_type
    DebugFS_create_file
    互斥锁
    wl18xx_wait_for_event
    wlcore_alloc_HW
    wl18xx_process_mailbox_events
    param_ops_bool
    wlcore_probe
    wlcore_cmd_wait_for_event_or_timeout
    wl18xx_scan_sched_scan_stop
    ieee80211_channel_TO_frequency
    kmemdup
    wlcore_event_RSSI_TRIGGER
    wl18xx_acx_set_peer_cap
    wl18xx_sched_scan_start
    wlcore_event_fw_logger
    ieee80211_radar_detected
    wlcore_event_BA_rx_constraint
    wl18xx_acx_interrupt_notify_config
    wlcore_event_inactive_sta
    wlcore_event_dummy_packet
    get_random_Bytes
    wl18xx_cmd_radar_detection_debug
    param_ops_int
    wlcore_event_beacon 丢失
    DebugFS_create_dir
    generic_file_llseek
    simple_read_from 缓冲区
    wlcore_set_key
    wl12xx_debug_level
    wl1271_ps_elp_wakeup
    kmalloc_caches
    wl12xx_cmd_build_probe_req
    .SYMTAB
    strtab
    shstrtab
    .not.gnu.build-id
    .rel.text
    .rel.init.text
    .rel.exit.text
    .rel.rodata
    .ARM.extab.init.text
    .rel.ARM.exidx.init.text
    arm.extab.exit.exit.text
    .rel.arm.exidx.exit.text
    modinfo
    .rodata.str1.4
    rel_param
    arm.extab
    .rel.data
    .rel.gnu.linkone.this 模块
    .rel.arm.exidx
    __版本
    .bss
    .not.gnu-stack
    arm.attributes

    ----

    希望您能帮我们解决这个问题。

    谢谢你。

    Paul Becue、SoundTalks

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    "关于编译脚本:其中存在错误。 脚本中不存在某些错误。 但我们可以从脚本、hostap、CRDA、UIM、软件和目标脚本中获取其他数据。 我们使用了内核中的驱动程序、内核4.9.69。"
    编译脚本不支持内核4.9的反向端口-当它尝试针对4.9.x 内核构建内核模块时、您将看到错误。 其他的一切都应该正常构建。

    "启动时,我们还会看到以下错误:wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity/wl1271-nvs.bin failed with error -2。 我不知道这意味着什么。"
    目前、您可以忽略此问题、但对最终产品进行修复。 此文件包含 WiFi/BT 接口的 MAC 地址。 缺少此文件不会限制驱动程序功能。

    我们使用内核4.4测试了网状网络。 SDK 内核4.9缺少与网状相关的补丁、导致了一些问题。 我们知道这一问题,目前正在评估如何解决这一问题。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Saurabh 的回答、但您能更详细地说一下您使用的内核。 是不是来自 REPO:  

    Git:/git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git

    或者从 REPO:Git://git.ti.com/wilink8-wlan/wilink8-wlan-ti-linux-kernel.git?

    分支或标签是什么?

    我们会有您说的承诺、这是可行的。 这是可行的。 谢谢你。

    分支机构:

      wlcore-ti-linux-4.4.y

      主                         跟踪
          跟踪 PROCESSOR-SDK-LINUX-02.00.00
          跟踪 PROCESSOR-SDK-LINUX-02.00.01

      Linux 无线下一个 wlcore  

     PROCESSOR-SDK-LINUX-01.00.00
     PROCESSOR-SDK-LINUX-01.00.01
     PROCESSOR-SDK-LINUX-02.00.00
     PROCESSOR-SDK-LINUX-02.00.01
     PROCESSOR-SDK-LINUX-02.00.02
     PROCESSOR-SDK-LINUX-03.00.00
     PROCESSOR-SDK-LINUX-03.01.00
     PROCESSOR-SDK-LINUX-03.02.00
     PROCESSOR-SDK-LINUX-03.03.00
     PROCESSOR-SDK-LINUX-04.00.00
     PROCESSOR-SDK-LINUX-04.01.00
     PROCESSOR-SDK-LINUX-04.02.00
     PROCESSOR-SDK-LINUX-04.03.00
     Processor-SDK-Linux-next
     PROCESSOR-SDK-LINUXE-RT-02.00.01
     PROCESSOR-SDK-LINUXE-RT-02.00.02
     PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-03.00.00
     PROCESSOR-SDK-LINUXE-RT-03.01.00
     PROCESSOR-SDK-LINUXE-RT-03.02.00
     PROCESSOR-SDK-LINUXE-RT-03.03.00
     PROCESSOR-SDK-LINUXE-RT-04.00.00
     PROCESSOR-SDK-LINUXE-RT-04.01.00
     PROCESSOR-SDK-LINUXE-RT-04.02.00
     PROCESSOR-SDK-LINUXE-RT-04.03.00
     PROCESSOR-SDK-LINUK-RT-NEXT
     TI-LSK-Linux-4.4.4.y
     TI-RT-Linux-4.4.4.y

    标签:

    v4.4
    V4.4-RC1
    V4.4-RC2
    v4.4-rc3.
    V4.4-RC4
    v4.4-rc5
    v4.4-rc6
    v4.4-rc6-rt1
    v4.4-rc6-rt1-rebase
    v4.4-rc7
    v4.4-rc8
    V4.4-RT2
    v4.4-RT2-PATCHES
    v4.4-RT2-rebase
    V4.4-RT3
    v4.4-RT3-PATCHES
    v4.4-RT3-rebase
    V4.4.1
    v4.4.1-RT4
    v4.4.1-RT4-patches
    v4.4.1-RT4-rebase
    v4.4.1-RT5
    v4.4.1-RT5-patches
    v4.4.1-RT5-rebase
    v4.4.1-rt6
    v4.4.1-rt6-patches
    v4.4.1-rt6-rebase
    v4.4.10.
    v4.4.11.
    v4.4.12.
    v4.4.12-rt18
    v4.4.12-rt18补丁
    v4.4.12-rt19
    v4.4.12-rt19补丁
    v4.4.12-rt19重新基座
    v4.4.12-rt20
    v4.4.13.
    v4.4.13-rt21
    v4.4.14.
    v4.4.14-rt22
    v4.4.15.
    v4.4.15-rt23
    v4.4.16.
    v4.4.16-rt24
    v4.4.17.
    v4.4.17-rt25
    v4.4.18.
    v4.4.18-rt26
    v4.4.19.
    v4.4.19-rt27
    V4.4.2
    v4.4.2-rt7
    v4.4.2-rt7-patches
    v4.4.2-rt7-rebase
    v4.4.20.
    v4.4.20-rt28
    v4.4.21.
    v4.4.21-rt29
    v4.4.21-rt30
    v4.4.21-rt31
    v4.4.22.
    v4.4.22-rt32
    v4.4.23
    v4.4.23-rt33
    v4.4.24.
    v4.4.24-rt34
    v4.4.25.
    v4.4.25-rt35
    v4.4.26.
    v4.4.26-rt36
    v4.4.27.
    v4.4.27-rt37
    v4.4.27-rt38
    v4.4.28.
    v4.4.28-rt39
    v4.4.29.
    v4.4.29-rt40
    V4.4.3
    v4.4.3-rt8
    v4.4.3-rt8-patches
    v4.4.3-rt9
    v4.4.3-rt9-patches
    v4.4.3-rt9-rebase
    v4.4.30.
    v4.4.30-rt41
    v4.4.31.
    v4.4.31-rt42
    v4.4.32.
    v4.4.32-rt43
    v4.4.33.
    v4.4.33-rt44
    v4.4.34
    v4.4.34-rt45
    v4.4.35
    v4.4.35-rt46
    v4.4.36.
    v4.4.36-rt47
    v4.4.37
    v4.4.37-rt48
    v4.4.38.
    v4.4.38-rt49
    v4.4.39.
    v4.4.39-rt50
    V4.4.4
    v4.4.4-rt10
    v4.4.4-rt10-patches
    v4.4.4-rt11
    v4.4.4-rt11-patches
    v4.4.4-rt11-rebase
    v4.4.40.
    v4.4.40-rt51
    v4.4.41
    v4.4.41-RT52
    v4.4.42.
    v4.4.42-rt53
    v4.4.43
    v4.4.43-rt54
    v4.4.44.
    v4.4.44-rt55
    v4.4.45.
    v4.4.45-rt56
    v4.4.46.
    v4.4.46-rt57
    v4.4.47
    v4.4.47-rt58
    v4.4.47-rt59
    v4.4.48.
    v4.4.48-rt60
    v4.4.49.
    v4.4.49-rt61
    V4.4.5
    v4.4.50.
    v4.4.50-rt62
    v4.4.50-rt63
    v4.4.51.
    v4.4.51-rt64
    v4.4.52.
    v4.4.52-RT65
    v4.4.53
    v4.4.53-rt66
    v4.4.54
    v4.4.55
    v4.4.6
    v4.4.6-rt12
    v4.4.6-rt12-patches
    v4.4.6.6-rt12-rebase
    v4.4.6-rt13
    v4.4.6-rt13补丁
    v4.4.6.6-rt13-rebase
    v4.4.6-rt14
    v4.4.6.6-rt14补丁
    v4.4.6.6-rt14-rebase
    v4.4.7
    v4.4.7-RT15
    v4.4.7-RT15-patches
    v4.4.7-rt16
    v4.4.7-rt16-patches
    v4.4.7-rt16-rebase
    V4.4.8
    v4.4.9.
    v4.4.9-rt17
    v4.4.9-rt17-patches
    v4.4.9-rt17-rebase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    我们在内核4.4上对其进行了测试
    Git:/git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx.git
    分支:Upstream _44,标记 R8.7_SP3

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh
    感谢您的快速回答。 我将使用此内核测试我们的构建。 是否也为 iMX6处理器编译此内核? 可能是的、但您知道 iMX6的测试吗?
    谢谢你。
    Paul Becue。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    我们在结束时没有在 IMx6上运行测试。 Build-utilties 确实具有与 IMX 相关的内核修补程序,您可以参阅。

    Saurabh