This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:CC3120BOOST + MSP-EXP432E401Y

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, MSP-EXP432E401Y, CC3120, CC31XXEMUBOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692364/cc3120boost-cc3120boost-msp-exp432e401y

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401YCC3120CC31XXEMUBOOSTUNIFLASH


我想在 SIMPLELINK-ETHERNET-WIFI 捆绑包(即两个 TI 产品 CC3120BOOST + MSP-EXP432E401Y)上运行演示应用。

为此、我将阅读文档"swru467.pdf"(SimpleLink Wi-Fi CC3120片上互联网解决方案 SDK 入门指南)。

我有两个问题:
问题1.a. 我能否直接(即不对其进行编程)将 CC3120BOOST 与 MSP-EXT432E401Y 搭配使用、并检查演示示示例的执行情况?  
问题1.b. 如果我没有执行本文档中提到的最低要求、即必须对 Service Pack 进行编程、那么我是否无法运行此捆绑包中的任何有意义的内容?
问题1.c. 我现在是否必须购买 CC31XXEMUBOOST 板?

我提出这一问题是因为第5.1节的内容如下:
5.1      将 CC3120BOOST 板与 MSP-EXP432P401R 板相连
          第3.2节对构建此设置进行了全面说明。 在连接这两个板之前、请先连接 CC31XXBOOST 板
          必须使用 UniFlash 进行编程。 第3.1节介绍了编程设置。

第4章第一段内容如下:


4        对 CC3120 BoosterPackTm进行编程
           无论主机 MCU (MSP432或作为 SimpleLink Studio 模式的 Windows PC)如何、CC31XXBOOST 板都是如此
           必须进行编程。 至少需要 Service Pack。 其他系统和配置文件是
           默认情况下也会编程。 要对 CC31XXBOOST 板进行编程、需要使用 CC31XXEMUBOOST 板。

        第3.1节介绍了设置


问题2.
本文档的第6章是" SimpleLink Studio 入门"、其中介绍了如何在 IDE 中编写和执行应用程序代码、然后在不带 MCU 的 CC3120上运行该代码。  这不能用于使用 SDK Service Pack 根据上述问题中的要求对 CC3120BOOST 进行编程?

--
此致、
Neeraj Sallh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    要回答您的问题:
    1.a. CC3120BOOST 应使用默认的过时固件映像进行编程、使您能够将器件与 MSP432配合使用并在插件中运行示例。

    1.b.如果您没有将服务接收器编程到 cc3120上、您将能够使用 NWP 主机驱动程序与 CC3120进行交互并运行示例。 但是、由于您使用的是旧固件、因此会出现一些错误、这些错误已被修复。 为了避免这些问题、需要将 CC3120上的服务接收器更新为最新版本、因此强烈建议您更新服务接收器。

    1.c.如果您有一个板载 XDS110的 launchpad、例如 CC3220 LP 或 MSP432LP、则可以使用该 launchpad 对 CC3120进行编程。 只需连接即可移除 GND、5V、3V3、UART RX、UART TX、 和 RST 跳线从主 XDS110连接到 CC3220/MSP432桥接接头(MSP432 LP 上的 J101)、并将信号连接到 GND、5V、3V3、RX、TX、 分别位于 CC3120 BP 上的 NHIB。 请参阅下图以获取指南。 然后、照常按照入门指南(www.ti.com/.../swru467.pdf)第4节中的步骤 刷写服务包。



    使用 Simplelink Studio 运行示例就像使用 MSP432运行示例一样。 仍需要单独更新服务请求。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael