This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:与 CC3200-LaunchXL 的 SPI 接口

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200-LAUNCHXL, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691943/rtos-cc3200-launchxl-spi-interface-with-cc3200-launchxl

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他部件:CC3200CC3200SDK

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我不熟悉 CC3200-LaunchXL、我想使用 SPI 将加速计与 CC3200连接。

我从 CC3200SDK_1.3.0 SDK 导入了 SPI_DEMO 代码、但我发现示例是演示示示示示示例、用于使用 SPI 接口在两个 cc3200 Launchpad 之间交换数据。

我还尝试进行一些更改、例如使用 SPI_DataGet 函数并读取加速计的"我是谁"寄存器、但我无法这样做、

此外、我还没有了解如何配置 SPI、以便读取加速计的任何特定寄存器。

我已经尝试过 I2C 接口、我能够读取这些值、

因此、在这种情况下、我可以像在 i2c_demo 代码中一样从加速计读取/写入值、请帮助我。

谢谢你

Utkarash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Utkarash、

    您能否分享您尝试连接的加速计以及您遇到问题的代码片段?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复

    我使用的是 LSM6DS3传感器、我使用的是 SDK 本身的 SPI_DEMO 示例代码、

    我在代码中做了一些更改、以便可以读取数据、但我无法接收任何输出。此外、我已随所做的更改附加了下面的代码  

    e2e.ti.com/.../error.txt

    我还附加 了 SPI 接口的连接图像、请检查并尽早为我提供帮助

    请检查所有硬件连接和软件、如果我在任何地方出错、请帮助我

    谢谢

    utkarash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Utkarash、

    检查 LSM6DS3 SPI 要求。

    您可能需要发送更多的内容、而不仅仅是您尝试访问的寄存器。 您是如何读回数据的? 我看到的只是您通过 SPI 发送数据。

    此致、

    VR