This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311

Guru**** 2588815 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, CC3100, MSP-EXP430FR5969, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692324/msp430fr2311-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: CC3100MSP-EXP430FR5969MSP430FR5969

我购买了 CC3100和 MSP430FR2311。

如何将网格从该 WiFi 模块传送到智能手机。

谢谢、

Suma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Suma:
    我相信-FR2311只有4KB FRAM 和1KB SRAM。 请首先考虑 MSP-EXP430FR5969 (MSP430FR5969 LaunchPad)、我们在此提供了相关示例=> www.ti.com/.../CC3100SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    由于我们已经拥有 FR2311、是否还有其他方法可以仅使用 FR2311。

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Suma:
    我认为资源太有限、我建议使用更大的 MCU 进行设计。 (闪存或 FRAM、+ SRAM、当然)
    您可以获取一个示例并在编译器中构建它、然后查看映射文件、以帮助您针对想要执行的操作做出正确的设计选择。