This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:设计定制 SimpleLink WiFi 产品

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200, CC3220MOD, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691076/cc3200-design-custom-simplelink-wifi-product

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他部件:CC3220SFCC3220MODCC3220MODA

你(们)好。 我对使用 SimpleLink WiFi SDK 开发产品感兴趣。 我想知道是否有一个关于修改通用应用的入门指南、与 http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_zigbeeplugin_1_15_04_08/modules/zigbee/zigbee_plugin_02_custom_devices/zigbee_plugin_02_custom_devices.html?上的 ZigBee 产品开发指南类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    虽然不是通用应用、但 CC3220器件的类似示例展示了特定的 Wi-Fi 功能。 您可以在以下链接以及 CC3220 SDK 中找到各种示例。

    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我要使用 SimpleLink WiFi 制作产品、如果我的应用用于家庭自动化、您建议将哪个样片用作基础? (然后、我将来自其他样本的代码用于该主样本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为确定需求所需的第一件事。

    硬件方面。

    ——您需要生产多少个设备? 您的产品价格对您有多敏感? 您在射频设计和射频产品认证方面有多少经验? 您的 PCB 上有多大的空间? 根据答案、您选择 CC32xx 器件模块版本的 QFN 芯片。

    2.软件方面。

    -您的产品的预期功能是什么? 您希望使用哪些通信协议(http、MQTT、HomeKit 等)? 根据此问题的答案、您从 SDK 中选择最适合您用途的演示。

    最后一项建议。  忘记使用 CC3200、然后选择 CC3220。 如果您希望代码量大、请选择 CC3220SF。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我最终会制造很多单位。 我希望尽可能降低我的产品的价格。 我在射频设计方面有一些经验、但我可能会得到一个 WiFi 模块。 我有足够的 PCB 空间。

    2.我想制作一款智能家居产品、该产品可由 SmartThings 控制。 由于 SmartThings 的 API 是 REST、我认为我将使用的协议是 HTTP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的建议:
    -选择模块 CC3220MOD 或 CC3220MODA (如果您希望使用更大的代码、请选择 SF 版本)。 或者、您也可以选择第三方的具有 CC3220的模块(例如 Murata)。

    -开始时、您应在 SDK 中查看"HttpGet"示例。 此外、"cloud_ota"和"Provisioning"示例稍后也会有用。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我正在制作智能家居产品、从 www.ti.com/.../TIDC-CC3200SMARTPLUG?构建我的应用是否有意义在我的应用中使用 CC3200有哪些限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾使用 CC3200和 CC3220。 CC3200还不错、但 CC3220更好。 我无法说哪种器件更适合您的应用。 但从我的角度来看、我可以说它是怎样的。

    CC3220的优点:
    -更好的 SDK (新 API、统一错误代码等)和文档
    -支持 SimpleLink 统一平台(器件之间更好的代码可移植性- CC、MSP432等)
    -更好的安全性(CC3200器件不受保护)
    -功耗稍低
    - IPv6支持(CC3200仅具有 IPv4)
    -最多4个客户端的 AP 模式(CC3200仅支持一个客户端)
    -网络扫描在 AP 模式下可用
    - Smartconfig 在 STA 和 AP 模式下可用
    -多个同步插座(8个与16个)
    -同时更安全的套接字(2对6)
    -可用内存大小较高的 TI 模块(1MB 与4MB)
    -带集成天线的 TI 模块
    - SF 器件、用于更高大小的代码(1MB XAP 闪存)
    -更好的内置 Web 服务器,包括 https
    -密码套件
    - CC3220是未来、CC3200是过去(CC3200器件仍受 TI 支持、但您不能期待新功能)
    -等等

    CC3200的优点:
    -价格
    -更多基于 CC3200的 TI 参考设计


    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 因此、我还想让 SimpleLink WiFi 产品实现低功耗、以便它可以由电池供电。 我读出 CC3220可以进入低至4.5uA 的休眠模式。 是否可以让 CC3220进行某种轮询(每1秒睡眠和唤醒一次)? 这是否有效、是否得到支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 CC3220以电池运行时、应该并且应该是预期的这个模式。 请参阅:
    training.ti.com/simplelink-wi-fi-cc32xx-power-management-framework
    www.ti.com/.../swra502

    但我认为1s 从休眠模式唤醒的时间间隔将无效。 我想、由于启动时的功耗较高、功耗将会更高。 在这种较短的间隔内、最好使用 LPDS (低功耗深度睡眠)。 如需了解更多相关信息、请访问 SWRA502

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开箱即用示例似乎是一个很好的起点、因为它提供了一个手机家庭自动化演示。 您是否知道此代码的哪些部分与 LED 控制部分直接相关( youtube.com/watch?v=Gxs6g09ePr8&t=95s)?上的1:35)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 CC3200的 OOB 示例、您可以在 main.c 中的 http 处理程序/SimpleLinkHttpServerCallback()中找到 LED 控制代码

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在尝试为 CC3220执行此操作。 这是在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我不熟悉 CC3220中的 OOB 示例。 我认为 OOB 示例开始起来过于复杂。 我认为、开始时最好选择更简单的项目、例如 HttpGet、serial_wifi 或 network_terminal。

    1月