请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC3220S
您好!
我尝试将 SimpleLink CC32XX SDK 版本2.10.00.04附带的服务包安装到 CC3220S-LAUNCHXL 板上、我发现无法获取 UniFlash 工具来连接到该板。
我采取的步骤如下:
- 将电路板连接到 PC 上的 USB 端口,将电路板上的 SOP 跳线设置为‘100’(闪存)并复位电路板。
- 启动 UniFlash (v4.3.1)并选择“CC31XX/CC32XX”作为设备。
- 确认所选连接为串行 UART 接口。
- ‘D“Start Image Creator”,启动一个新项目,将“Device Type”(设备类型)设置为“CC3220S”,并将“Device mode”(设备模式)设置为“Development”(开发),然后单击“Create Project”(创建项目)。
- 单击“Connect (连接)”按钮。
我可以看到板上的复位 LED 指示灯熄灭,然后再次亮起,并显示“Please wait”(请稍候)对话框,几秒钟后,我会看到消息“Operation Failed: timeout reading data”(操作失败:读取数据超时)。
我基本上使用 UniFlash v4.1尝试了相同的步骤、但结果相同。 我很确定以前使用 UniFlash v4.1可以连接到该板、但这是几个月前的事、现在我不知道我在做什么不同。
是否有明显的事情我在这里遗漏了?
谢谢你。