This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:UniFlash 4.3.1不会连接到 CC3220S-LAUNCHXL 板

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL, UNIFLASH, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692129/cc3220s-launchxl-uniflash-4-3-1-will-not-connect-to-cc3220s-launchxl-board

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3220S

您好!

我尝试将 SimpleLink CC32XX SDK 版本2.10.00.04附带的服务包安装到 CC3220S-LAUNCHXL 板上、我发现无法获取 UniFlash 工具来连接到该板。

 我采取的步骤如下:

  • 将电路板连接到 PC 上的 USB 端口,将电路板上的 SOP 跳线设置为‘100’(闪存)并复位电路板。
  • 启动 UniFlash (v4.3.1)并选择“CC31XX/CC32XX”作为设备。
  • 确认所选连接为串行 UART 接口。
  • ‘D“Start Image Creator”,启动一个新项目,将“Device Type”(设备类型)设置为“CC3220S”,并将“Device mode”(设备模式)设置为“Development”(开发),然后单击“Create Project”(创建项目)。
  • 单击“Connect (连接)”按钮。

我可以看到板上的复位 LED 指示灯熄灭,然后再次亮起,并显示“Please wait”(请稍候)对话框,几秒钟后,我会看到消息“Operation Failed: timeout reading data”(操作失败:读取数据超时)。

我基本上使用 UniFlash v4.1尝试了相同的步骤、但结果相同。 我很确定以前使用 UniFlash v4.1可以连接到该板、但这是几个月前的事、现在我不知道我在做什么不同。

是否有明显的事情我在这里遗漏了?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供 LP 照片、以检查您如何连接跳线。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回复。 这确实是问题所在。 我能够使用不同的计算机让 UniFlash 连接到另一个 CC3220S-LAUNCHXL 板、当我比较这两个板时、我可以看到板上的一个电源跳线已移除、无法连接。 两个板现在都运行良好。

    再次感谢!