This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:如何使用 XDS110和 EnergyTrace 测量能耗

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC3220SF, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691916/ccs-launchcc3220modasf-how-to-measure-energy-consumption-using-xds110-and-energytrace

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACECC3220SFTMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 LAUNCHCC3220MODASF 上、我想使用 XDS110和 EnergyTrace 技术测量能耗。
在电路板上设置跳线、如下所示。

J1:未使用
J3:全部卸载
J5:未安装、引脚2连接到 XDS110 AUX 接头上的 UARTRX 引脚
J6:未安装、引脚2连接到 XDS110 AUX 接头上的 UARTTX 引脚
J8:连接 XDS110 JTAG 接头
J16:已卸载
J17:已卸载
J18:已卸载
J19:已卸载
J20:连接到 XDS110 AUX 接头上的 GND
J21:连接到 XDS110 AUX 接头上的 TGTSUPPLYOUT
J23:已卸载
J24:已卸载
J25:已卸载
P1.1:连接到 XDS110 AUX 接头上的 TGTVDD (SENSE)

以 SDK 2.10中的 network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 为例。
根据 sprui94的3.1.2章、3.6.4章设置 CCS。
单击"Debug"和"Resume"按钮、然后在终端上显示"user:"提示、同时 EnergyTrace 启动。
然后、输入命令"scan -n 10"、随即出现消息并重置模块。

Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包7.0.188.0)
Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

我尝试了以下项目。

-在独立模式下使用 EnergyTrace。 当我输入扫描命令时、会发生复位。
-当我使用发送命令而不是扫描命令时,会发生重置。
-如果未禁用 EnergyTrace ("启用目标连接时自动启动")、则程序工作正常。
-如果不使用 SEND/Receive (scan)命令、EnergyTrace 工作正常。

如何 使用 XDS110和 EnergyTrace 测量 TX/RX 处的能耗?

工具

XDS110 TMDSEMU110-U
CCS8.0.0.00016_Win32
simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04
TI-CGT-ARM_18.1.0.LTS (在 SDK 中)
TI-RTOS 6.55.00.07 (SDK 内)

此致、
Nobihiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobihiro San -  

    请参阅本文档中的第2.4.4节(从第38页开始):  

    以便按照您的需要使用 ET 的过程。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    感谢您的快速回复。
    安装 J10跳线后、问题就迎刃而解。

    顺便说一下、这种测量过程对于我的 PC (Windows7 32位、i5)来说看起来很重。
    当它被调用时、PC 变得不稳定、最终 CCS 崩溃。
    因此我尝试在较新的 PC (Windows10 64位)上运行、运行正常。

    此致、
    Nobihiro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒
    您还可以看到此捆绑包、它是用于测量的方便工具、也 =>store.ti.com/IMETER-BOOST-CC3200-BNDL.aspx