This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:从何处购买 Launch-CC3220MODS?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/692206/cc3220s-launchxl-where-to-buy-launch-cc3220mods

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3220MODASFCC3220S

您好!

以下是关于 LAUNCH-CC3220MODS 的参考硬件原理图说明、
但该 LaunchPad 没有产品文件夹。
www.ti.com/.../getliterature.tsp

此 LaunchPad 是否具有带板载外部天线的 CC3220MODx?

LAUNCHCC3220MODASF 具有带 PCB 天线的 CC3220MODx、无法连接外部天线。
请告诉我此启动 CC3220MODS 的状态以及我们可以在哪里购买?


此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、paddu、

    请参阅 SWRU340内部的原理图。 使用的 CC3220MODASM2MONR 是指具有集成天线的模块。 此模块无法连接外部天线。 如果您需要外部天线、可以购买 CC3220S (F) Launchpad。

    您要求的 LaunchPad 不可用于销售。 从我的角度来看、我看不出有什么理由使用此 Launchpad。 您可以选择:
    - www.ti.com/.../CC3220SF-LAUNCHXL (使用 SF 器件进行开发)
    - www.ti.com/.../CC3220S-LAUNCHXL (使用 S 器件进行开发)
    - www.ti.com/.../LAUNCHCC3220MODASF (使用具有集成天线的模块进行开发)

    更新:抱歉、我打开了错误的文件。 SWRU340是一种参考设计、并不意味着它需要销售。

    1月