This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:WL1837 5GHz hostapd DFS 错误:无法启动雷达检测

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691116/linux-wl1837mod-wl1837-5ghz-hostapd-dfs-error-failed-to-start-radar-detection

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837AM5728

工具/软件:Linux

我正在与合规性实验室合作、以认证 TI AM5728 SoC 以及 TI WL1837双频带2.4和5GHz WiFi 无线电的产品。 我将使用 TI 官方 SDK 与 Linux 4.41和 WiFi 软件包 R8.7。 在此软件包中,hostapd 为2.5版。

WL18XX FW 版本为:

内核:wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.237
内核:wlcore:固件启动(版本8.9.0.0.70) 

到目前为止,我 已通过适当配置 hostapd,成功地从设备中公开了所需的2.4和5GHz 通道(根据需要为20和40 MHz)。 为此、我创建了自己的 CRDA regulation.bin。

现在,我需要使设备的行为符合 DFS (雷达检测)。 我找到并全面阅读了以下有关此主题的 TI Wiki:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_Feature_Guide/AP_DFS_Masterd

问题是、在 HW_MODE A 通道的 CRDA 中启用 DFS 后、hostapd 始终失败、并出现以下错误(nl80211:无法启动雷达检测:-22 (无效参数)):

HT40:控制通道:64个辅助通道:60
个完成接口初始
化模式:IEEE 802.11a 通道:64频率:5320 MHz
DFS 2通道所需雷达检测
DFS 所有通道可用(跳过 CAC):没有
DFS 0 chans 不可用-选择其他通道:无
wlan1: 接口状态 HT_SCAN->DFS
DFS 在5320 MHz
wlan1上启动 CAC 1:dfs-cac-start freq=5320 chan=64 sec_chan=1、width=0、seg0=0、seg1=0、cac_time=60s
nl80211:启动雷达检测(CAC) 5320 MHz (HT_ENABLE=1、VHT_ENABLE=0=0、*13x=10MHz




、
* 240MHz * f_band=10MHz *= 1 MHz、f针对4320MHz 启用*= 1 MHz * channel=1、f_ch_offset=10MHz *、f_1 MHz *= 1 MHz、启用* 13f_1、f_1 MHz * 1 MHz、f_ch_1 MHz *= 4320f -22 (无效参数)
DFS start_dfs_cac()失败,-1
接口初始化失败
wlan1:接口状态 dfs->disabled
wlan1:AP 禁用
hostapd_interface_deinit_free (0xc5328)
hostapd_interface_deinit_free:num_Bss=1 conf->num_Bss=1
apd_disabled_interface_disabledwlan1
(禁用0xc5328) hostapd_interface_disabled/wlan1:nit_interface_disabled/wlan1接口状态:nit_deginit 接口 

启用 DFS 的我的定制 CRDA regulatory.bin:

国家 FK:
(2402 - 2482 @ 40)、(20)
(5170 - 5250 @ 40)、(30)
(5250 - 5290 @ 40)、(30)、DFS、自动带宽
(5250 - 5330 @ 80)、(20)、DFS、自动带宽
(5490 - 5710 @ 160)、(23)、DFS
(5735 - 5815 @ 80)、(23)、DFS 

禁用 DFS 的自定义 CRDA regulatory.bin:

国家 FK:
(2402 - 2482 @ 40)、(20)
(5170 - 5250 @ 40)、(30)
(5250 - 5290 @ 40)、(30)、自动带宽
(5250 - 5330 @ 80)、(20)、自动带宽
(5490 - 5710 @ 160)、(23)
(5735 - 5815 @ 80)、(23) 

以下是驱动程序 cfg80211上的 modinfo:

文件名: /lib/modules/4.4.41/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
别名: net-pf-16-proto 16-family-nl80211
说明:无线配置支持
许可证: GPL
作者: Johannes Berg
版本: 177A66B7D58B36913CD41E7
取决于:
intree: Y
魔法: 4.4.41 SMP 抢占 mod_unload MODVERSIONS ARMv7 p2v8
parm: dfs_nop_time_ms:dfs NOP 时间(以 ms 为单位)(uint)
参数: bss_entries _limit:限制扫描 bss 条目数(按物理层、默认值为1000)(int)
parm: ieee80211_regdom:IEEE 802.11监管域代码(CHARP)
参数: dfs_cac_time_ms:dfs CAC 时间(以 ms 为单位)(uint)
参数: cfg80211_disable_40MHz_24GHz:禁用2.4GHz 频带中的40MHz 支持(bool) 

以下是当前的 hostapd 配置文件:

CAT /tmp/hostapd.conf

#这是我们在
接口=wlan1上配置的 WiFi 接口的名称

#这是网络 SSID=asdfasdff


#网络密码 wpa_passphras=asdfasdfasdf


#使用适用于 iOS/Android / Windows
驱动程序的 Gemini 设置 nl80211
logger_syslogger_logger_level=2 logger_stdout=asdstd108=80e2out_country=80e2out_gor_ger=80eout=ger_gor_ger=80e2out=80e2out_country=80e








ieee80211d=1
ieeee80211h=1
basic_rases=60 120 240
#tm_capab=[HT40-][short-gi-20][short-gi-40]

beed_int=100
dit_period=2
max_num_ac_aci=20 macaddr_ac_ac=0_alm=1wm=wm=wm=w_wm=10_ac_wm=wm=w_wm=w_m=w_wm=w_m=w_w_m=w_w_m=w_m=w_w_m=w_m=w_w_m=w_w_m=w_m=w_w_m=w_m=w_w_w_m=w_m=w_w_m=w_m=w_w_w_m=w_w_m=w_w_w_m=w_w_m=w_m=w_m=w_m=w_m=w_m=w_w_w






























下面是完整的 hostapd 回溯:

hostapd -ddd /tmp/hostapd.conf
random:尝试从/dev/random 读取熵
配置文件:/tmp/hostapd.conf
rfkill:初始事件:IDX=1 type=2 op=0 soft=0 hard=0
rfkill:初始事件:IDX=4 type=1 op=0 soft=0 hard=0
nl80211:支持的加密算法00-0xf-ac:1
:00:


00:00:00:080211
:支持的加密算法加密算法 支持 AP 模式下的探测器响应卸载
nl80211:使用基于驱动程序的非通道 TX
nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=0
nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=1 nl80211
:支持的供应商命令:vendor_id=0x80028 subcmd=2
nl80211:支持的供应商0x80028 subcmd=0x80028
:支持的供应商0x80028 subcmd=80211:支持的事件:支持的供应商
使用单独的 P2P 组接口(驱动程序通告支持)
nl80211:启用多通道并发(驱动程序通告支持)
nl80211:使用 P2P_DEVICE 支持
nl80211:phy 0
nl80211中的接口 wlan1:设置模式 ifmgmt Index 9 iftype 3 (AP)
nl80211:设置 AP (wlan1)- device_ap_sme=0 use_monitor=0
nl80211:使用 nl80211帧处理 nl80211:
寄存器帧类型=b0(WLAN_FC_STYPE_AUTH) nL_handle =0xc6a10 match=
nl80211:寄存器帧类型=0x0 (WLAN_FC_STYPE_ASSOC_REQ) nL_Handle =0xc6a10 nL= 0xc80211
:寄存器帧类型=0xFC_STYPE_RAP=0x8010_CLP=0xCK_ACT_SSEMP=0x40_CLP=0x40_ACT_SSY=

0xC80nl


添加自己的接口 ifIndex 9
nl80211:if_Indexes[16]:9
phy:phy0
bss count 1、BSSID mask 00:00:00:00:00:00:00:00:00
:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:20


@
MHz @
5250-5290 @ 20MHz 30MBM (DFS)
nl80211:5250-5330 @ 20MHz 20MBM (DFS)
nl80211:5490-5710 @ 20MHz 23MBM (DFS)
nl80211:5735-5815 @ 20MHz 23MBM (DFS)
nl80211:根据
允许的信道信息添加了最大模式:mode=12_f2
MODE=1 CHAN=2 FREQ=2417MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE=1 CHA=3 FREQ=2422MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE=1 CHA=4 FREQ=2427MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE=1 CHA=2432MHz 允许
通道=2437MHz
允许通道
:max_TX_POWER=20MHz 允许通道:允许通道=20MHz 允许通道:允许通道=24Q=20MHz 允许通道 MODE=1 CHAN=8 FREQ=2447MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE=1 CHAN=9 FREQ=2452MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE=1 CHAN=10 FREQ=2457MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE=1 CHAN=2462MHz max_POWER=2472MHz

允许
通道:允许通道=20MHz 允许通道:允许通道12_TX_POWER=20MHz 允许通道 MODE=2 CHAN=36 FREQ=5180 MHz max_TX_POWER=30 dBm
允许通道:MODE=2 CHA=38 FREQ=5190 MHz max_TX_POWER=30 dBm
允许通道:MODE=2 CHA=40 FREQ=5200 MHz max_TX_POWER=30


dBm 允许通道:MODE=2 CHA=42 FREQ=5210MHz max_POWER=30
允许通道:允许通道= 30 dBm 允许通道:允许通道= 30 dBm MODE=2 CHAN=48 FREQ=5240 MHz max_TX_POWER=30 dBm
允许通道:MODE=2 CHAN=52 FREQ=5260 MHz max_TX_POWER=20 dBm (DFS 状态=可用)
允许通道:MODE=2 CHAN=56 FREQ=5280 MHz max_TX_POWER=20 dBm (DFS 状态=可用)
允许通道:MODE=2 CHAN=56MHz (DF_POWER=20dBm 允许
通道=可用) DFEND=60dBm mode=2 chann=64 freq=5320 MHz max_TX_power=20 dBm (DFS 状态=可用)
允许的通道:mode=2 chann=100 freq=5500 MHz max_TX_power=23 dBm (DFS 状态=可用)
允许的通道:mode=2 chann=104 freq=5520 MHz max_TX_power=23 dBm (dfs 状态=可用的
dfs)允许的通道:mode=2 channel=108_df_power=23 dBm
mode=2 chann=112 freq=5560MHz max_TX_power=23dBm (DFS 状态=可用)
允许的通道:mode=2 chann=freq=5580MHz max_TX_power=23dBm (DFS 状态=可用)
允许的通道:mode=2 chann=120 freq=5600MHz max_TX_power=23dBm (dfs 状态=
可用的 dfs
)允许的通道:mode=124MHz (DFS 状态=可用的通道=23dBm)允许的通道:允许的模式:允许的模式:允许的模式: mode=2 chann=128 freq=5640MHz max_TX_power=23dBm (DFS 状态=可用)
允许的通道:mode=2 chann=132 freq=5660MHz max_TX_power=23dBm (DFS 状态=可用)
允许的通道:mode=2 chann=136 freq=5680MHz max_tx_power=23dBm (dfstatus=23dfm
)允许的通道:允许的模式 dfar=140df_df_bm (DF=23m=23df 可用
) MODE = 2 CHAN=149 FREQ=5745MHz max_TX_POWER=23dBm (DFS 状态=可用)
允许通道:MODE = 2 CHA=153 FREQ=5765MHz max_TX_POWER=23dBm (DFS 状态=可用)
允许通道:MODE = 2 CHA=157 FREQ=5785MHz max_TX_POWER=23dBm (
DFS 状态=可用通道= 5805dBm)
允许通道:模式:允许通道= 5805dBm MODE = 0 CHAN=1 FREQ=2412MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE = 0 CHAN=2 FREQ=2417MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE = 0 CHAN=3 FREQ=2422MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE = 0 CHAN=4 FREQ=2427MHz max_TX_POWER=2422MHz


允许通道:最大允许通道= 20MHz 允许通道= 20MHz 允许通道= 20MHz 允许通道:MODE =允许通道 MODE = 0 CHAN=7 FREQ=2442MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE = 0 CHAN=8 FREQ=2447MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE = 0 CHAN=9 FREQ=2452MHz max_TX_POWER=20dBm
允许通道:MODE = 0 CHAN=2457MHz max_TX_POWER=20MHz


允许通道:MODE=2462MHz 允许通道=允许通道= 20MHz 允许通道 mode=0 chan=13 freq=2472 MHz max_tx_power=20 dBm
DFS 支持
已启用完成接口初始化
模式:IEEE 802.11a 通道:108频率:5540 MHz
DFS 1通道所需雷达检测
DFS 所有通道可用、(跳过 CAC):无
DFS 0 chans 不可用-选择其他通道:无
wlan1: 接口状态 country_update->DFS
DFS 在5540MHz
wlan1上启动 CAC:dfs-cac-start freq=5540 chan=108 sec_chan=0、width=0、seg0=0、seg1=0、cac_time=10s
nl80211:启动雷达检测(caccac_enabled) 5540MHz (vht_enabled=1、vht_swim=0、*offset=0、





* offset=20MHz、* offset = 0、* offset1 MHz、sw= 1、* offset = 1、sw1、* offset = 1、sw1、1、1 MHz、* offset = 1、1、* offset = 1、1、sw1、1、1、sw2、1、1 -22 (无效参数)
DFS start_dfs_cac()失败,-1
接口初始化失败
wlan1:接口状态 dfs->disabled
wlan1:AP 禁用
wlan1:无法设置接口。
hostapd_interface_deinit_free (0xc5328)
hostapd_interface_deinit_free:num_BSS=1 conf->num_BSS=1
hostapd_interface_deinit (0xc5328)
wlan1:接口状态禁用->禁用
hostapd_bss_deid:deinit bwss=1 host_interface_degles=0=80ffer= 0>wlanshels=

0_zh_zh_zh_swf
:link_ffer= 0_zh-link_zh-link_link_link=0=0=80ffer=0_zh-link_link_swss=0=0=0_zh-link_swss=0_link_swss=10nk_zh-link_ss=10nk_link_link_ss=0_swss=10nk_sw/框架:link_zh-link_ss=0=10nss=10nss=10nk_sw=0_ss=10nss=10nk_zh_sw


CMD_FRAME FREQ=0 WAIT=0 NO_CCK=0 NO_ACK_=0 offchanok=0
CMD_FRAME - hexdump (len=26):C0 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF init A3 08 A8 9f




43 A3 08 A8 9f 43 00 03 00 nl80211:帧命令失败:RET=-22 (无效参数)(freq=0 wait=0) wlan1:禁用 AP 的 hostapd_cleanup (hapd=0xc5f78 (wlan1)) refapd_free_hapd_data_data:refliv=0_cn_cn_de802_dels=0=0_cn_cn_cn_cn_cnt

接口:0xc80211_zh_cn=0_cn_cn_cn=0_cn_definit_cn=0=0_cn_cn_cn_cn_cn_cn_cntran8_cn_cn/ser=0=0_cn_cn_cn_cn/ser0_cn_cn_cn_
删除






清理(ifIndex=9) netlink:操作数:ifIndex=9 linkmode=0 (内核控制)、操作状态=6 (if_Oper_up) nl80211:设置模式 ifIndex 9 iftype 2 (station) nl80211:teardown AP (wlanmgmt 1)- device_ap_smt=0 use_monitor=0 hostace=0 iftype 2 (station) nlace_ape= 0x5328_free_apace_apeape= 0x5328_free_hostcapeapeapeapd_unsubscore_apeapeapeapeapeapeapeapeape= 0x5328 (0x5328_unsubscoreapeapeapeapeapeapeapeapeapeapeapeapeapeapeapd_unsubscor_apeapeap

要使雷达检测正常工作、我需要做些什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试强制所有 DFS 信道达到20MHz、以查看这是否是一个限制、但仍然失败。 我是否需要在内核中启用默认情况下不存在的功能?

    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]:国家 FK:DFS 未设置
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (2402 - 2482 @ 40)、(N/A、20)、(N/A)
    5月18 13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (5170 - 5250 @ 20)、(不适用、30)、(不适用)
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (5250 - 5290 @ 20)、(不适用、30)、(0ms)、DFS、 Auto-BW
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (5250 - 5330 @ 20)、(N/A、20)、(0ms)、DFS、 Auto-BW
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (5490 - 5710 @ 20)、(N/A、23)、(0ms)、DFS
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (5735 - 5815 @ 20)、(N/A、23)、(0ms)、DFS
    5月18:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]:Global
    5月18:13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]:Country FK:DFS-unset
    5月18:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (2402 - 2482 @ 40)、(N/A、20)、(N/A)
    5月18 13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (5170 - 5250 @ 20)、(不适用、30)、(不适用)
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (5250 - 5290 @ 20)、(不适用、30)、(0ms)、DFS、 Auto-BW
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (5250 - 5330 @ 20)、(N/A、20)、(0ms)、DFS、 Auto-BW
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (5490 - 5710 @ 20)、(N/A、23)、(0ms)、DFS
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]: (5735 - 5815 @ 20)、(N/A、23)、(0ms)、DFS
    5月18 13:11:15 am57xx wifi-service.py[927]:udhcpd (v1.24.1) 5月
    18日13:11:15 am57xx wifi-service.py[927]:udhcpd:无法打开 wifi-service[wifc.13]/tmp/udhcpd-wlan.leases
    文件:/tmp/hostapd.conf:wifi-py13
    :wifc.11:wifc.13:wifc11:wifc11:wi:wcph:wcpy:wifc.13:govi 接口状态未初始化->COUNTER_UPDATE
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]:WLAN1:接口状态 COUNTER_UPDATE->DFS
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]:WLAN1:DF-CAC 启动 FREQ=5540 CHA=108 sec_CHA=0、WS=18
    :15 am57xx 服务=18:15:15:13-01
    、WS18-018:13-018:13-01、AM57xx 服务 begbyS1[15:15:15:EAC_1]0:15:EAC_1013-015-015-015-015-015-015_1s
    接口状态 dfs->禁用
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]:WLAN1:AP 禁用
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]:WLAN1:无法设置接口。
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]:WLAN1:接口状态禁用->禁用
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]:WLAN1:AP 禁用
    5月18日13:11:15 am57xx wifi 服务.py[927]:hostapd_free_wlan1:未启动 wlan1:hostapd_data 接口
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设置适用于哪个国家/地区?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我在我的定制 CRDA regulatory.bin 中构建的一个定制国家/地区、名为 FK。 每个通道都在我的定制 CRDA 国家/地区工作、但没有 DFS -我相信在某处的驱动程序堆栈中不会启用 DFS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使使用默认的 CRDA Japan 法规设置、我也会遇到此问题:

    root@dev:~ iw reg set JP
    root@dev:~ iw reg get
    global
    country JP:dfs-JP
    (2402 - 2482 @ 40)、(N/A、20)、(N/A)
    (2474 - 2494 @ 20)、(N/A、20)、(N/A)、无 OFDM
    (4910 - 20)、(N/A、5090 @
    (N)、5023 (N/A)、5090 @(N)、5090 (N /(N)、N / A (N / A)、5090 (N /(N /(N / A)、N /μ A)
    (5170 - 5250 @ 80)、(N/A、20)、(N/A)、自动带宽
    (5250 - 5330 @ 80)、(N/A、20)、(0ms)、DFS、 AUTO-BW
    (5490 - 5710 @ 160)、(N/A、23)、(0ms)、DFS
    
    全球
    国家/地区 JP:DFS-JP
    (2402 - 2482 @ 40)、(N/A、20)、(N/A)、(2474
    - 2494 @ 20)、(N/A、20)、(N/A)、N/(5090
    @
    @、(N)、N /(49 (N)、40 (N /(N)、40 (N)、N /(N)、40 (N /(N)
    (5170 - 5250 @ 80)、(N/A、20)、(N/A)、自动带宽
    (5250 - 5330 @ 80)、(N/A、20)、(0ms)、DFS、 自动带宽
    (5490 - 5710 @ 160)、(N/A、23)、(0ms)、DFS 

    如果设置了 JP、则会打印具有调试功能的 hostapd:

    允许的通道:MODE = 2 CHA=60 FREQ=5300 MHz max_TX_POWER=20 dBm (DFS 状态=可用)
    允许的通道:MODE = 2 CHA=64 FREQ=5320 MHz max_TX_POWER=20 dBm (DFS 状态=可用)
    允许的通道:MODE = 2 CHA=100 FREQ=5500 MHz max_TX_POWER=23 dBm (状态=
    可用的 DF_EN=23 dBm
    )通道:允许的 DF_ENDSC_MOD=23 dBm (DF=23通道=可用的模式:允许的 DF_ENDSC_MOD=23 dBm) MODE=2 CHAN=108 FREQ=5540MHz max_TX_POWER=23dBm (DFS 状态=可用)
    允许的通道:MODE=2 CHA=112 FREQ=5560MHz max_TX_POWER=23dBm (DFS 状态=可用)
    允许的通道:MODE=2 CHA=116 FREQ=5580MHz max_TX_POWER=23dBm (DFS 状态=可用)
    允许的
    通道:允许的 DF_MODE=23dBm (DF=23MHz) mode=2 chann=124 freq=5620MHz max_TX_power=23dBm (DFS 状态=可用)
    允许的通道:mode=2 chann=128 freq=5640MHz max_TX_power=23dBm (DFS 状态=可用)
    允许的通道:mode=2 chann=132 freq=5660MHz max_tx_power=23dBm (dfstate=563df=80dfdf_df
    允许
    的通道=可用)允许的通道:允许的模式 dfar=136df_df_df_df_df_df_mode (df_df MODE = 2 CHAN=140 FREQ=5700MHz max_TX_POWER=23dBm (DFS 状态=可用)
    

    但稍后在调试输出中、我会得到熟悉的错误:

    nl80211:事件消息可用
    nl80211:收到 wlan1
    的 DRV 事件34 (NL80211_CMD_new_scan_results) wlan1:nl80211:新扫描结果
    可用 nl80211:扫描包含的频率:5580 5600
    wlan1:事件 SCAN_results (3)接收
    nl80211:接收到的扫描结果(0 BSS116)
    HT40
    
    通道初始化:完成 IEEE 通道120:通道控制:次要通道120:通道初始化 120频率:5600MHz
    DFS 2通道所需雷达检测
    DFS 所有通道可用、(跳过 CAC):无
    DFS 0通道不可用-选择其他通道:无
    wlan1:接口状态 HT_scan->DFS
    启动 CAC on 5600MHz
    wlan1:dfs-cac-start freq=5600 chan=120 sec_chan=1、width=0、seg0=0、seg0=0、80nl1:
    启动雷达检测(CAC) 5600 MHz (HT_ENABLE=1、VHT_ENABLE=0、band=40 MHz、cf1=5590 MHz、cf2=0 MHz)
    * freq=5600
    * VHT_ENABLE=0
    * HT_ENABLE=1
    * sec_channel_offset=1
    * channel_type=2
    nl80211:无法启动雷达检测:无效
    
    
    
    的
    
    接口:wlan_init_offer2_defu 接口:0x53_df_df 接口:无效 df_freeadcs_df num_BSS=1 conf->num_BSS=1
    hostapd_interface_deinit (0xc5328)
    wlan1:接口状态禁用->禁用
    hostapd_bss_deinit:deinit bss wlan1
    wlan1:对所有站点取消身份验证 

    如何启用 DFS/雷达检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于让它工作了。

    以下 hostapd.conf 文件适用于我:

    #这是我们在
    接口=wlan1上配置的 WiFi 接口的名称
    
    #这是网络
    SSID=asdfasdf
    
    #网络密码短
    语 wpa_jp=asdfasdffasdf
    
    #使用适用于 iOS/android/Windows
    驱动程序=nl80211
    logger_syslogger_level=2 logger_stdout=asdfas=ger=11e2dfeed=gewal=ger=ger_zh_beed=2
    
    
    rate=ger=2 rate=ger=1180ger_e80ger=2
    rate=ger=ger_es=2 rate=ger_es
    
    
    
    
    
    120
    240 #HT_capab=[HT40-][short-GI-20][short-GI-40]
    #HT_capab=[HT40--100
    
    
    DTIM_PERIOD=2
    max_num_sta=20
    macaut_dr_ac=0
    max_algs=1 wMM_enabled=100 wm=1 wm_wmm=wm=4
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    max_ac_wm=wm=wm_wm_wm=4 wm_wm_wm=wm_wm=wm_wm_limit_wm=wm_wm=wm_wm_wm=wm_wm_wm=wm_wm_wm_wm=wm_wm_wm_wm=wm_wm=wm_wm=wm=w_wm=w_wm_wm_wm=wm_w_wm=wm=wm=w_wm=w_wm=w_wm_w_wm=wm_