This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:用于 BT 音频流的 WL1831MOD BT 堆栈

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/690989/wl1831mod-wl1831mod-bt-stacks-for-bt-audio-streaming

器件型号:WL1831MOD

您好!

我 想询问有关用于 BT 音频流目的的 WiLink 模块的一般 BT 配置文件。 在当前的最终产品中、我们拥有用于 BT 的 HSP 和 HFP、采样率为8kHz。 如果目的是为 BT I2S/PCM 使用16KHz、此模块是否会提供重新采样功能、以便在采样率为8kHz 的 HSP/HFP 配置文件中将16kHz 音频采样降至8kHz?

 

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持具有16KHz 采样率的 mSBC 宽带编解码器的 HFP1.6。 如果您正在寻找它、 是否正在寻找具有8kHz CVSD 的辅助 HFP、而 I2S 接口的采样速率高达16KHz? 因此、不支持此功能。 但是、我想知道为什么您只需要对 I2S 接口进行升级采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是 HFP WB 配置的链接-
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Advanced_Voice_and_Audio_Features
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 让我再次与我的客户确认这是否是他们需要的。