This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:SDIO 强度和天线/芯片放置

Guru**** 2569355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/688970/wl1835mod-sdio-tracelength-and-antenna-chip-placement

器件型号:WL1835MOD

团队、

我的一位客户有以下问题、您能在这些问题上提供帮助吗:

-是否建议将 wifi 芯片放在 PCB 的顶部、将天线放在 PCB 的底部? 如果我们这样做、天线迹线上会有导孔。 是否建议在 PCB 的天线迹线上使用过孔?

-SDIO 接口的跟踪长度必须相同。 因为这是50MHz 信号、所以需要长度控制。

-SDIO 接口的最大允许长度差是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv、
    我们的硬件专家正在出差、因此他可能需要几天的时间才能回复。 是否有计划让 TI 审查此电路板的原理图和布局?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiv、

    很抱歉耽误你的回答。 请查看我对您以下问题的回答:

    1) 1)是否建议将 wifi 芯片放置在 PCB 的顶部、并将天线放置在 PCB 的底部? 如果我们这样做、天线迹线上会有导孔。 是否建议在 PCB 的天线迹线上使用过孔?
    [rm]无需将 PCB 天线放置在电路板的另一侧。 您可以将其放在同一侧。 关键是确保天线的馈电为50欧姆、并且在任何外壳中都有一个 PI 匹配网络将天线的阻抗调整回50欧姆。 我们通常不建议在射频路径中使用过孔、但是、如果您必须这样做、则必须对从顶层到底层的转换进行建模、因为这将是阻抗不匹配、您需要考虑 IR。

    2) 2) SDIO 接口的布线长度必须相同。 因为这是50MHz 信号、所以需要长度控制。
    [rm] 50MHz 仍被视为高速、应受控长度。 SDIO 数据线路是对 CLK 的引用、因此您需要确保所有数据线路作为一个组进行路由并保持相同的长度。

    3) 3) SDIO 接口的最大允许长度差应是多少?
    [rm]您最多可以假设+/-__LW_AT__`5%不匹配。 我们还建议总长度应小于12cm。

    谢谢、
    Riz