This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD 的 INI 文件中的输出功率设置

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/690545/wl1801mod-the-output-power-setting-in-the-ini-file-for-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD

您好!

您能否告诉我 数据表和 INI 文件之间输出功率差异的原因?
在数据表中、11b 和11g 6M 的输出分别为17.3dBm 和17.1dBm。
但是、在 INI 文件(例如 WL1835MOD_INI_C2PC.ini)中、功率似乎分别限制为15.5dBm 和16.5dBm。
我的客户想知道这种差异的原因。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San、
    在 INI 文件中、输出功率上限为上述特定值、以满足法规要求、尤其是欧洲的法规要求。 这是考虑天线增益的。 数据表列出了模块能够实现的典型电源数。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh-san、您好!

    感谢你的答复。
    我很清楚。

    此致、
    Nomo