This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:CC3200MOD

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691171/ccs-cc3200mod-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 cc3200mod 与我的定制板配合使用、并借助 CC3200 LaunchpadXL 对其进行调试。 我将 CCS 6版本与 SDK1.3.0相结合。 我已修改 HTTP 客户端演示项目并将.bin 文件刷写到 c3200mod 中。 闪存后、我移除了 SOP2跳线并复位电路板、但器件未按预期启动。 我在调试它时可以、但不能使用闪存。 我还尝试将.hex 文件刷写到 CC3200MOD 中、但结果与之前相同。  

我已使用1MB 选项格式化闪存、并使用最新的服务包进行编程、之后使用 Uniflash 刷写.bin 和.hex 文件。 在使用 Uniflash 进行刷写时未出现任何错误。

是否有人能告诉我我缺少了什么、或者我应该怎么做才能使它与闪存配合使用?  

谢谢、此致、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您需要使用 Uniflash 软件将.bin 文件刷写到/sys/mcuimg.bin 中。 第一步、请从 SDK 上传一些基本示例、如"闪烁"、以确保上传过程正确。 您的代码在 LaunchPad 上是否正常工作?

    适用于 CC3200的 Uniflash 快速入门指南 processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_UniFlash_Quick_Start_Guide

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我尝试过 blinky 示例、它运行正常、但仍然无法使用 http 客户端演示的.bin 文件。
    HTTP 客户端演示正在使用 UART 中断处理程序。
    我是否需要将其他文件与.bin 文件一同刷写?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、这并不重要。 问题的原因是其他原因。

    请回答以下问题:
    -您是否可以使用 CC3200MOD 在不修改电路板上的 sFlash 的情况下运行 http_client_demo 演示?
    -您是否可以在 CC3200 LaunchPad 上通过 sFlash 运行 http_client_demo 演示而无需修改?
    -是否能够在 CC3200 LaunchPad 上通过 sFlash 运行代码?
    -您是否修改了默认链接器文件?
    -您是否已启用 API MAP_PRCMPeripheralClkEnable()使用的所有外设?
    -您的代码在开始时不会启动或崩溃(故障 ISR)?

    BTW... CCS 6是相对较旧的版本。 也许您应该考虑迁移到最新版本8 (或7.4)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    除了 Jan 提出的问题外、我还有几个问题:

    1) 1)移除 SOP 2跳线后、器件未按预期启动意味着什么? 串行终端上是否没有输出?
    2) 2)您是否遵循了下面维基页面中概述的说明?

    processors.wiki.ti.com/.../CC3200_HTTP_Client_Demo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我现在已经解决了这个问题。 感谢您的帮助和支持。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    感谢您的更新! 如果您可以分享您如何解决问题、以便其他人也有类似问题、那将会很棒。