This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S MQTT 低功耗句柄

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/686695/rtos-cc3220s-launchxl-cc3220s-mqtt-low-power-handle

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

工具/软件:TI-RTOS

CC3220S SDK 中 TIDRIVERS 的功耗由电源管理器管理。 MQTT 的驱动程序是否也由电源管理器管理? 如果主机 MCU 处于休眠模式、请从 CC3220S_LAUNCHXL.c 配置文件中查看此模式。 只能设置 GPIO 唤醒。 它能否通过 NWP 子系统唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feihu、

    在休眠模式下、NWP 关闭。
    在 LPDS 中、"PowerCC32XX_config.enableNetworkWakeupLPD"应为 true 以启用从 NWP 唤醒。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kobi、
    在 LPDS 模式下、电源管理器管理 UART 和 PWM 等驱动器模块的功耗。 它是否还包括 mqttclient 模块? 如果不包含该模块、如何处理 mqttclient 模块的低功耗?

    Feihu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要通过调用来启用电源策略:
    power_enablePolicy()。

    默认情况下,设备配置为“始终开启”。
    定义在"CC3220S_LAUNCHXL.c"中的"PowerCC32XX_config"中完成(您也可以通过结构设置启用策略)。

    BR、
    Kobi