This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3220MODASF 的 Wi-Fi 范围及其扩展方法。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/687266/launchcc3220modasf-wi-fi-range-of-the-cc3220modasf-and-how-to-extend-it

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!

我正在使用 simplelink CC3220MODASF Launchpad。我想通过 Wi-Fi 将 I/O 设备连接到此 LaunchPad。

因此、我想知道这款具有和不具有外部天线的 Launchpad 的最大 Wi-Fi 范围是多少、因为它可以选择板载和外部天线连接。

此外、如果希望通过连接外部天线来扩展覆盖范围、我应该更喜欢使用哪种天线、并且可以选择 Wi-Fi 扩展器。 如何将其与 CC3220MODASF Launchpad 配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    CC3220MODASx 硬件用户指南中为您概述了这些信息。 LAUNCHCC3220MODASF 特性:"使用高度优化的天线进行远距离传输(使用6dBi 天线 AP 的接入点在露天条件下的典型距离为200m)"

    此外、对于 CC3220MODASF、不能选择连接外部天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:
    感谢你的帮助。