This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:使用带有 CC3100 BoosterPack 的 Launchpad MSP430f5529重新连接到 WiFi 时出现问题

Guru**** 2526310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/690218/cc3100boost-problem-reconnecting-to-wifi-with-launchpad-msp430f5529-with-cc3100-boosterpack

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3200MSP430F5529ENERGIA

断开连接后、我无法重新连接到 WPA WiFi 接入点。

使用链接中发布的代码:

重新连接 CC3200时出现问题

  • 我能够使用 Launchpad CC3200器件成功运行代码
  • 我无法使用 Launchpad MSP430F5529和 CC2100 BoosterPack 运行代码
    • 当我使用此设置时、我第一次连接、断开连接、然后无法重新连接。
    • 我的串行屏幕输出以下内容:

三、建议
您已连接到网络
正在等待 IP 地址

已获得 IP 地址
SSID:MXET
IP 地址:192.168.137.93
信号强度(RSSI):-58dBm
正在等待... 9999
正在等待... 8997.
正在等待... 7997.
正在等待... 6996.
正在等待... 5996
正在等待... 4995
正在等待... 3994
正在等待... 2994.
正在等待... 1993年
正在等待... 992
正在从 WiFi 断开...已断开连接
正在等待... 9426
正在等待... 8424
正在等待... 7424
正在等待... 6423
正在等待... 5422
正在等待... 4422
正在等待... 3421
正在等待... 2421.
正在等待... 1420.
正在等待... 419.
正在尝试连接到名为:MXET 的网络
........................................................................................................................................

如何进一步解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我不是 Energia 专家、因此可能值得在 Energia 论坛上发帖。 但是、我怀疑由于您已将连接策略设置为"快速"和"自动"、因此在断开与 AP 的连接后、器件可能会连接到任何已保存的 Wi-Fi 配置文件。 当您最终尝试手动连接时、该命令不会返回所需的值、因为您已经连接。

    电源 为什么不打印:"尝试连接到网络命名为:..." 第一次调用 connectToWiFi 时未显示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:

    您所指的是哪一个 Energia 论坛? 我在 TI E2E 社区论坛列表中没有看到任何列表。

    您是否建议我卡在下面的环路中、因为 wifi 状态不会返回 WL_Connected、但我已经连接了? 如何检查这是否正确?

    while (wifi.status()!= wL_connected){

    //等待连接时打印点

    serial.print(".");

    延迟(300);



    我已经尝试了对应于"复位"和"快速"模式的策略(1、1、0、0、0)和(0、0、0、0、0)、其中 FAST 假定将连接到最近连接的 AP、基于此 wiki:

    processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Connection_Policy

    “正在尝试连接”行正在打印,但我打开串行窗口的速度不够快,无法捕捉它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、我所指的 Energia 论坛链接如下:

    e2e.ti.com/.../576053

    是的、这正是我所建议的。 请注意、它因使用的 AP 而异、但验证是否正确的一种方法是登录 AP 内部网页。 通常可以选择查看连接到 AP 的所有电流站。

    1.通过笔记本电脑或 PC 通过以太网或 Wi-Fi 连接到 AP
    2.在 Web 浏览器中输入 AP 的 IP 地址
    3.使用您的 AP 凭证登录。