This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XXCOM82SDMMC:Miracast 未启动

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/690571/wl18xxcom82sdmmc-miracast-is-not-starting

器件型号:WL18XXCOM82SDMMC

大家好、我在使用 Android 5.1.1的 Nitrogen6x EVM 板(NXP)上工作。 和内核版本3.14.28

我已连接 extern wl18xx 模块、该模块已启动并正在运行、能够连接 WiFi、而且电路板也能够使用 P2P GO 创建 、并连接 P2P 客户端。

在 P2P 连接后、当我启动用于 miracast 的 WFDsink 应用时、我无法显示连接的器件、

日志中显示以下 MSG:

I/SinkDisplay( 1356): RTSP 连接失败
i/wpa_supplicant (1295):wpa_driver_nl80211_driver_cmd:不支持的命令 Miracast 0

我还附上了完整的日志,可以建议为什么会发生这种故障,   

我已按照此  集成指南进行 WiFi 启动。

我还附上了完整 的 e2e.ti.com/.../Android5.1.1_2D00_wfdsink_2D00_logcat.loglog文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎 wpa_supplicant 对(Miracast)命令不满意。 不确定 Miracast 是否需要特定的“WPA 请求程序”版本。

    谢谢