This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:全球监管域支持

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/685644/wl1801mod-world-wide-regulatory-domain-support

器件型号:WL1801MOD

您好!

我们在设计中使用 WiLink 18 MOD GB 模块。 我们想了解有关 WiLink 模块+软件为全球监管领域提供的支持类型的更多信息。 是否有相关文档/参考/链接?

默认情况下、我们希望将 WiLink AP/Station 置于全球监管范围内、使其遵守全球监管规则(通道、TX 功率)。

a)我知道 Linux 无线网络堆栈为无线驱动程序提供了法规(国家/地区)和通道以及允许的最大 TX 功率信息。 您的驱动程序/固件组合是否使用此信息并根据该国家/地区允许的范围设置 TX 功率?

b)我们看到了随 WiLink 驱动程序一起提供的.INI 文件。 单个 INI 文件是否足以满足所有监管域的要求、或者不同监管域是否有不同的 INI 文件?

此致、

法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Wilink8驱动程序是标准 Linux mac80211框架的一部分、因此支持标准 Linux 法规。
    请参阅:
    wireless.wiki.kernel.org/.../regulatory

    ini 文件对应于所使用的 wilink8芯片变体/模块、与监管领域不直接相关。
    wlconf 用于创建/修改使用.ini 文件作为输入的 wl18xx-conf.bin。
    有关 wlconf 的说明,请参见以下文档:
    www.ti.com/.../swra489.pdf

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    感谢您的回答。 当您说 WiLink8驱动程序支持标准 Linux 法规时、这是否意味着当通过 CRDA 实用程序进行特定国家/地区设置时、WiLink 会遵守该国家/地区对应的 TX 功率和通道设置?

    此致、
    法里亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。

    BR
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eyal 的快速回复。

    如果我使用 CRDA 将监管域设置为全球范围、WiLink 站点/AP 的行为如何? WiLink 站点/AP 是否确保 TX 功率是所有国家/地区指定的 TX 功率值中的最小值? 如果没有、基站/AP 如何确保在该模式下不违反全球法规?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    您能回答我之前的问题吗? WiLink 站点/AP 默认支持全球监管域、还是需要完成.INI 文件更改?

    此致、
    法里亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Fariya Fatima"]您说过,WiLink8驱动程序支持标准 Linux 法规,这是否意味着当通过 CRDA 实用程序进行某个国家/地区的设置时,WiLink 会遵守该国家/地区对应的 TX 功率和通道设置?[/QUERPES]

    法里亚

    我需要更正/澄清先前的答案。  CRDA 对 WL18xx 的功率级别没有影响。  它仅影响使用的通道。  WL18xx 的功率级别通过从 INI 派生的 wl18xx-conf.bin 文件进行控制。

    此致、
    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Fariya Fatima]Hi Eyal、

    您能回答我之前的问题吗? WiLink 站点/AP 默认支持全球监管域、还是需要完成.INI 文件更改?

    此致、
    法里亚

    [/报价]

    TI 已针对 FCC (美国)、ISED (加拿大)、ETSI/CE (欧洲)、MIC (日本)认证了 WL18xxMOD。  许多国家/地区可以利用这些相同的报告/认证。  我们在此处保留一个列表:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification#Countries_Accepting_FCC.2FIC.2FCE.2FMIC_Reports

    客户有责任处理超出 TI 提供的任何认证。

    此致、
    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你能回答我的这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少需要一个符合全球法规要求的 INI 文件(转换为 wl18xx-conf.bin)。 您需要与认证机构合作进行必要的调整。