This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:编程问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/686111/cc3220-programming-issue

器件型号:CC3220

您好!

我们使用了 CC3220SF  并在编程时遇到问题。

器件型号:CC3220SF12ARGKR

工具:uniflash 4.2.2;CC3220 Launchpad

问题:

我们在下载固件后没有运行程序。 SOP 设置为010。

有时 CC3220无法下载、Uniflash 会提示"超时"、如下图所示。

您能提供一些建议吗?

谢谢

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、

    您是否正在使用 CC3220SF Launchpad? 请尝试按照《入门指南 》www.ti.com/.../swru461a.pdf 进行操作

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    谢谢。 我们使用 CC3220SF Launchpad、我们之前已经参考了这些数据。

    您能提供更多建议吗?

    谢谢。

    沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、

    您需要按原样遵循指南。 如果您遇到问题、我建议您使用另一条 USB 电缆。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、

    在此处签入、您是否能够解决此问题?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin:

    好的、这个问题可能会被解决。

    谢谢。
    沃尔什