This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:最佳天线连接

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/688192/wl1837mod-best-antenna-connection

器件型号:WL1837MOD

您好!

您能不能就如何正确连接天线向我提供建议? 我在参考设计和数据表中找到了不同的原理图。 是因为不同天线的调谐网络不同、还是涉及其他方面?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、
    您参考了哪些原理图/文档?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    我最初是问 Alberto 这个区别。 它介于 www.ti.com/.../wl1807mod.pdf 第35页的数据表www.ti.com/.../swru382a.pdf 第11页的评估板之间

    谢谢、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    对于任何给定的天线、我们通常都有一个 PI 网络、以便您可以确保天线在其环境中与50欧姆的天线正确匹配。 这就是您看到数据表和评估板有差异的原因。

    当客户实施给定的天线时、我们建议使用和此 PI 焊盘配置、以便他们稍后可以对天线进行调优。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Riz。 您对其进行了说明。

    Peter