Other Parts Discussed in Thread: CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、,
我使用 STM32F103XX 作为 CC3100的主控制器。
我发现底层 SPI 驱动程序读取和写入函数在官方 SDK 中没有超时退出机制。 是否需要执行退出机制。如果不使用超时退出机制,将导致驱动程序死机?
如果超时设置太小,则会导致驱动程序挂起,如果超时设置太小,则可能会导致驱动程序挂起, 特别是“_SlDrvMsgReadSpawnCtx ()”函数中的“verify_Protocol (0)”。
请从理论上帮助我确定最好使用哪种方法。
谢谢!