This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD 的输出功率偏差

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/687311/wl1801mod-the-output-power-deviation-of-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

您好!

可以分享 WL1801MOD 上输出功率偏差的信息吗?
我们无法在数据表中找到相关信息。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    如果要查找电源底座的 DO 调制和通道,可以从.INI 文件中获得此信息。 要了解.INI 文件,请参阅  。 这将为您提供有关如何解释.INI 文件的详细信息。

    对于1801MOD、要使用的正确.INI 文件是 WL:1835MOD_C2PC.INI、可在此处找到:

    就我们为 FCC 认证所做的工作而言、您可以在2.4GHz 频段中获得以下功率:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标准 INI 文件通常位于以下位置:/usr/sbin/wlconf/official_inis.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari-San、您好!

    谢谢你的回答,但我找不到“以下权力”的数字。

    此外、我的客户希望了解发送器功率的最大值和最小值。
    我只能找到典型的发送器功率。
    您可以共享这些信息吗?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    当您将功率设置为最大值时、输出功率会有+/-1.5dB 的变化。 您可以根据典型的数据表值或.INI 文件中的值来假设这种变化。

    谢谢
    Riz