This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在 AWS IOT 控制台上未收到 MQTT 消息的 AWS 演示示示示程序

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/688625/cc3220sf-launchxl-aws_demos-example-program-no-mqtt-message-received-at-aws-iot-console

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

  我按原样遵循了以下指南、但我没有收到来自 CC3220SF LP 的 MQTT 消息。 我使用的是 SDK v1.60。 查看代码后、我应该能够看到"Hello World!" AWS IOT 控制台。 为了使该示例程序正常工作、还需要满足哪些其他要求?

   

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kel:

    我建议使用 SDK 版本1.40尝试执行此操作。

    如果这不起作用、我认为最好的选择是在 AWS 论坛上发帖。 我相信这就是以下链接: forums.aws.amazon.com/.../freertos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我安装了 SDK v1.40。 我导入 CCS 项目 AWS 演示、simplelink、driverlib。 构建 CCS 工程时出错。 我认为指南不够详细。 尤其值得一提的是、是否导入 simplelink 或 driverlib 项目。 我将尝试使用 SDK v1.40中的 simplelink 和 driverlib CCS 工程。

    -kel