This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:如何使用智能配置中保存的配置文件、并在器件断电后自动连接

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/688256/ccs-cc3200-launchxl-how-to-use-saved-profile-from-smart-config-and-auto-connect-whenever-device-is-powered-off-and-then-powered-on

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDKCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用连接策略和 MQTT_CLIENT 代码、并且我希望设备在断电后再次通电时自动连接到保存的配置文件。

我已将连接策略和 MQTT_CLIENT 代码中的 SMART 配置部分组合在一起、当我将连接策略设置为自动连接未连接的设备时、两者都正常工作。

请帮助我完成详细步骤、在此步骤中、我可以配置器件、以便在器件断电后再次通电时、器件应连接到保存的配置文件  

谢谢、此致

Utkarash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uktarsh、

    请参阅编程人员指南中的 SL_WlanPolicySet API (包含在 CC3200 SDK 中:C:\ti\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\docs\simplelink_API)。 本文档将提供有关如何在应用中设置自动连接的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的帮助

    我的问题已解决。

    谢谢、此致
    Utkarash