This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WL1835 Linux 驱动程序支持 Android 8.0和内核4.9.11

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/688128/linux-wl1835mod-wl1835-linux-driver-support-android-8-0-and-kernel-4-9-11

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:

WL1835MOD 的驱动程序能否支持 Android 8.0和内核4.9.11版本?

如果您有任何疑问、请告诉我、

谢谢、

此致、

Hsu 黑客

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常情况下、内核级驱动程序保持不变、与用户空间 GUI 框架无关。 因此、相同的 WiLink 驱动程序可用于 Android 或任何其他 Linux GUI 框架。 但是、Android HAL 和其他与 Supplicant 相关的 Android 实用程序中可能需要进行一些调整。 这些位于用户空间域中。

    谢谢