This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:CCS

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/687320/ccs-cc3200mod-ccs

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 HTTP 客户端演示项目在项目中实现 Wifi 功能。

1.我需要手动断开接入点,但目前还无法实施。 您能告诉我如何处理这些 WLAN 事件以实现我的功能吗?  

此外,接入点有时会断开连接,当我发送命令以使用 ConnectToAP()函数重新连接接入点时,它不起作用。 如何在不重新启动 cc3200模块的情况下重新连接 AP?

谢谢、此致、

Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    抱歉--我不是很清楚你想对你的第一个问题做些什么。 可以帮助我理解吗? 您要实现哪种功能?  您是指 sl_WlanDisconnect 吗?

    对于第二个问题、您是否看到返回的错误代码? 您是否尝试使用自动连接策略? 这将允许您自动重新连接到存储的 Wi-Fi 配置文件之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    在我想知道的第一个问题中、如何断开 http 客户端演示函数中的接入点? 例如,用户将发送一条命令来断开 AP 连接,它应该断开连接,就像我们有一个连接 AP 的函数,即 ConnecttoAP()一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于第二个问题,出现的错误是“[WLAN error] Device disconnected from the AP AP:(SSID 名称)”(从 AP AP 断开的设备:(SSID 名称))。 我没有使用自动连接策略、因为我没有存储配置文件。 我只需将 SSID 和密码发送到 ConnecttoAP()函数即可手动连接它。 如果出现上述错误、如何重新连接到同一 AP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    1) 1) CC3200客户端应调用 sl_WlanDisconnect 以断开与 AP 的连接
    2) 2) CC3200客户端应调用 sl_WlanConnect 以连接到 AP