This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC3220-SDK:Uniflash - CC3200

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/687453/simplelink-cc3220-sdk-uniflash---cc3200

器件型号:SIMPLELINK-CC3220-SDK

大家好、

我的一位客户正在使用 具有 SD 卡存储功能的 CC3200。

客户能够对 W25Q80BLSNIG (Launchpad 中使用的一种)等不受保护的存储  器进行编程、但面临 SST25VF016B-50-4i-S2AF 等受保护的串行闪存问题。

客户提供了系统内编程端口、在该端口上他们使用了 CC3200的 UART0 Rx、Tx、RESET 和 SPO2引脚。

 &正在 使用 FTDI make USB 转 TTL 电缆 PN:TTL-232R-3V3 来实现 ISP 功能、并且是 用于编程的 Uniflash 应用。

有人可以告诉我 Uniflash 中的选项、我们可以使用这些选项来格式化/擦除已经受保护的串行闪存、例如 SST25VF016B-50-4i-S2AF?

此致

曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    CC3200或 CC3220不支持像您的 SST25VF016B 这样具有已启用块保护功能的串行闪存芯片。 无法将此芯片与 CC3200结合使用。 您需要使用兼容的芯片。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意 Jan 的上述答复。 请告诉我们这是否解决了您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jan & Austin、您好!
    感谢您的快速回复。 您能指导一下解决此问题的方法。

    此致
    曼达尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的曼达尔-
    第2页 www.ti.com/.../swra515a.pdf 讨论了如何选择串行闪存、并提供了一个表格、其中包含我们已经了解和了解的器件。 当然还有更多-标准是帮助您做出适合您的应用需求的选择。