This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:SDK 2.10更新后版本构建中的链接器警告

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/687029/cc3220mod-linker-warnings-in-release-build-after-update-to-sdk-2-10

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

大家好!

在将 SDK 更新为2.10之后,是否有人在 Release Build 中遇到过类似的警告?

警告#10247-D:创建不带段的输出段".text"规范
警告#10247-D:创建不带段的输出段".const"规范
警告#10247-D:创建不带段规范的输出段".data"
警告#10247-D:创建不带段规范的输出段".bss"
警告#10247-D: 创建不带段规范
警告#10247-D 的输出段".cinit":在不带段规范
的情况下创建输出段".resetVecs"警告#10247-D:在不带段规范
的情况下创建输出段".ramVecs"警告#10247-D:在不
带段规范的情况下创建输出段".stack"警告#10247-D:在不带
段规范的情况下创建输出段".sysmem: 创建默认大小为0x800的".stack"段;使用-stack 选项更改默认大小
警告#10210-D:创建默认大小为0x800的".sysmim"段;使用-heap 选项更改默认大小
完成构建目标 

提前感谢 !

文森特五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我不熟悉这个问题。
    您采取了哪些步骤来实现这一点? 它是基于现有的 SDK 示例还是基于您的代码?
    以前使用的 SDK 是什么?
    您是否尝试重建整个项目?

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、

    感谢您的回复。

    这是我自己的项目、基于 SDK 1.40示例"cloud_ota_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_ccs"。
    此后、我已更新到 SDK 1.50和1.60、没有任何问题。
    是的、当然、重建整个项目没有帮助。

    此致、Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    如果从项目中删除链接器(*。cmd)文件、我可以重现相同的错误。 请确保您的链接器文件位于 CCS 工程中。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan!
    删除我的*。cmd 文件并将其再次添加到项目中解决了这个问题!