This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:经 WL180xMOD 认证的天线

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/686083/wl1805mod-wl180xmod-certified-antenna

器件型号:WL1805MOD

您好!

我想在模块上用1、5m 电缆插入一根外部磁性支脚天线。

我应该观察什么?

是否有任何推荐的外部天线?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查以下主题是否回答了您的问题。

    e2e.ti.com/.../616789

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    您可以在 processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification 上的认证天线类型下找到与模块配合使用的认可天线列表。 此外、如果您使用的电缆太长、则会由于天线电缆的长损耗而降低 TX 输出功率以及 RX 性能。

    此外、如果您确实使用天线、则需要使用 C1PC 或 C2PC、因为天线电缆的长度超出了我们的认证范围。 您用于认证测试的实验应该能够指导您完成需要执行的实验。 如果事实证明这是 C2PC、我们有一个流程来帮助您实现这一目的。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz