This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:创建 P2P、但30秒后连接被取消身份验证

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/686215/linux-wl1835modcom8b-p2p-is-created-but-connection-got-deauthenticated-after-30-sec

器件型号:WL1835MODCOM8B

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在使用 nitrogen6_max 板工作、wl18xx 连接外部模块、并具有 EVM 供应商提供的 Linux 内核4.9  

Wl18xx 已启动并正在运行、我能够连接到 AP。

当我使用 wpa_supplicant 创建 p2p-go 并能够与客户端连接时,但在连接30秒后,客户端断开连接。

我还附加了日志文件。

您能否查看 wPS_supplicant 日志并告知失败的位置。

e2e.ti.com/.../wps_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您是否将2个 EVM 用作 GO/客户端?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saurabh

    我们有两个不同的 EVM 板、我们尝试连接它们。

    我们还尝试通过手机连接 EVM (P2P GO)、 具有相同的行为、

    之前附加的日志在、EVM (P2P GO)和电话(P2P 客户端:(wifi Direct))之间具有连接。

    您能不能建议出现问题的地方、 是否有任何此用例的示例 wpa_supplicant.conf 文件。

    在我的 P2P go EVM 中、必须修改任何 DHCP 配置文件。

    谢谢你

    Nocket Sarda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有任何更新。

    Nocket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nocket、
    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts 标签 R8.7_SP3
    更新所有内容(预期模块、因为您在4.9上)并重新测试。 我使用 R8.7_SP3版本在内核4.4上对其进行了测试、P2P 工作正常

    Saurabh