This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:Uniflash 和#39;读取数据超时错误#39;

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/686819/launchcc3220modasf-uniflash-timeout-reading-data-error

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我尝试将设备连接到 Uniflash、但无论我做什么、我都会收到错误-操作失败:读取数据超时。

请参阅下图、了解我的跳线在电路板上的排列方式。 我已经尝试过 SOP1和 SOP2、但错误相同。

我已卸载并重新安装 Uniflash、重新启动了我的计算机、并确保已关闭 CCS 和 TeraTerm。

它为我提供了相同的开发和生产错误。

TeraTerm 确实会输出 OOB 程序、但无论 SOP 上的跳线在何处、它都将执行此操作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Margaret、

    请按如下方式在 J26上放置跳线:

    此致、

    Toby