This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:在这里、我可以找到基于 SDK04.02.00.09的 WL1835固件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/686721/linux-wl1835mod-where-i-can-find-the-firmware-for-wl1835-based-on-sdk04-02-00-09

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好!

WL1835MOD WIFI 模块可与定制板中的 SDK04.02.00.09搭配使用。 TI 提供的 arago-base-tisdk-image-am335x-evm.ubi 用作根文件系统。 一切看起来都很好。 但我找不到固件文件。 我可以从哪里获得它? 或者我错过了什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WL18xx 固件通常位于/lib/firmware/ti-connectivity
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hari

    但/lib/firmware.上提供了 ti-connectivity 菜单 这可能是由于使用基本根文件系统 Arago-base-tisdk-image-am335x-evm.ubi 造成的。 我不能使用 tisdk-rootfs-image-am335x-evm.ubi、因为这个对于256MB NAND 来说太大了。 我应该怎么做?

    root@AM335x-EVM:/lib/firmware ls
    am335x-bone-scale-data.bin am335x-evm-scale-data.bin AM335x-pm-firmware.elf am43x-evm-scale-data.bin ti-pruss
    root@AM335x-EVM:/lib/firmware


    BR