This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:更改国家/地区代码的方法

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/686070/linux-wl1837mod-method-to-change-the-country-code

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux

大家好、

在 WL1837中、使用 Wifi 时、我无法更改国家/地区代码。  

场景:  在5GHz 中启动 p2p-go。  

板:基于 IMx6的氮气6x 板。

内核版本:BOUNDARY 4.9

问题: 我正在设备上启动 Go。 据观察、我无法在1-11以外的通道上启动 GO 器件。 我正在尝试在5GHz 通道(比如通道36)上启动我的 p2p-go。   

可能的原因:  我认为这背后的原因可能是无源到有源通道转换。 我的默认国家/地区代码为00、仅允许1-11个通道处于活动状态、而 REST 通道处于被动状态。  

36、作为无源通道、P2P 设备在该通道上不会启动任何活动、除非在该通道上检测到其他活动。

解决方法是:   如果我 使用路由器在通道36上启动接入点、我的 p2p-go 将开始在通道上工作  36、我们在通道36上开启 AP 后、我的 P2P 设备必须认为通道36上发生了一些活动。 它可以将通道36转换为活动通道、然后可以启动 GO。

我们需要您在更改国家/地区代码方面的帮助、以帮助我们进行分析。 我们尝试使用"iw reg set in"更改国家/地区代码、但这不起作用。

在代码中、我也无法将默认国家/地区代码设置为 "00"以外的其他代码

请告诉我上述分析是否符合此问题、以及如何更改"00"以外的国家/地区代码。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1) 1)确保运行 configure-device.sh 以正确配置 WL18xxMOD
    2) 2)定义国家= 在 supplicant conf 中

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以上建议"2)定义国家= 在 supplicant conf"中、 我们尝试了 Linux、并且能够更改 Linux 平台的国家/地区代码。

    但是、我们的目标是使它在 Android 上保持稳定、当我们在 Android 上尝试相同的解决方案时、它不起作用。

    您能告诉我们、Android 中是否有任何其他方式可更新国家/地区代码。

    我已附上在 Android 上运行的 wpa_supplicant 的日志。

    日志国家/地区值为 “法规信息-国家/地区=00”。  

    下面是 wl18xx 与 imx6集成的版本详细信息和集成指南链接。

    wpa_Supplicant:v2.1-devel-4.4.3

    后移植驱动程序版本:r8.6-0-g3f5b34f

    PHY 固件版本:版本8.2.0.232

    固件版本:8.9.0.0.48

    内核版本:3.10.53-gf197c23

    Android 版本:4.4.3

    链接:

    e2e.ti.com/.../wpa_5F00_supplicant_5F00_logs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此论坛上、我们主要为 WL18xxMOD 提供 Linux 支持。 在此论坛上、我们不积极支持 Android。  由于此查询以 Android 为中心,因此您需要在结束时找出此问题

    谢谢
    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的支持。

    现在、我们能够在 HT40模式下创建 p2pgo。 实际上、在 Out 构建系统中缺少 CRDA。 因此、wl1837无法在5GHz HT40模式下创建 P2P。 现在、我们的全面吞吐量也增加到105Mbits/sec 此外、我们不需要任何外部路由器即可创建 P2P GO。

    我还想向您提供一条建议、我知道您不支持 Android。 但您应该尝试从 Linux 的角度解决此问题。 因为你是我们唯一可以为 wl1837寻求支持的人。