Thread 中讨论的其他器件:WL1837
工具/软件:Linux
大家好、
在 WL1837中、使用 Wifi 时、我无法更改国家/地区代码。
场景: 在5GHz 中启动 p2p-go。
板:基于 IMx6的氮气6x 板。
内核版本:BOUNDARY 4.9
问题: 我正在设备上启动 Go。 据观察、我无法在1-11以外的通道上启动 GO 器件。 我正在尝试在5GHz 通道(比如通道36)上启动我的 p2p-go。
可能的原因: 我认为这背后的原因可能是无源到有源通道转换。 我的默认国家/地区代码为00、仅允许1-11个通道处于活动状态、而 REST 通道处于被动状态。
36、作为无源通道、P2P 设备在该通道上不会启动任何活动、除非在该通道上检测到其他活动。
解决方法是: 如果我 使用路由器在通道36上启动接入点、我的 p2p-go 将开始在通道上工作 36、我们在通道36上开启 AP 后、我的 P2P 设备必须认为通道36上发生了一些活动。 它可以将通道36转换为活动通道、然后可以启动 GO。
我们需要您在更改国家/地区代码方面的帮助、以帮助我们进行分析。 我们尝试使用"iw reg set in"更改国家/地区代码、但这不起作用。
在代码中、我也无法将默认国家/地区代码设置为 "00"以外的其他代码
请告诉我上述分析是否符合此问题、以及如何更改"00"以外的国家/地区代码。
谢谢、