This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:共享开发模式 Uniflash 项目

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/685977/cc3220-sharing-a-develop-mode-uniflash-project

器件型号:CC3220

我正在处理一个在 LAUNCHCC3220MODASF Launchpad 上运行的项目。  我可以使用 Uniflash 成功刷新 Launchpad 上的代码。  我的 Uniflash 项目配置为开发模式、因此我需要在刷新之前连接到实际器件、以便 Uniflash 可以检索 Launchpad 的 MAC 地址。  现在、我想与同事共享此 Uniflash 配置、而无需他们完成所有认证步骤。  我似乎可以将项目保存在 Uniflash 中、我希望我的同事能够将其保存到 Uniflash 副本中并将其打开、以便重新刷新他们的 Launchpad。

有几个问题-  

-当我单击"Save Project"图标时、Uniflash 保存的文件在哪里?  其他人是否可以使用此文件在另一个 Launchpad 上重新刷写同一图像?

有没有其他的(更好?) 共享刷新图像的方法?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过 Uniflash GUI ->管理工程(导出所选工程、导入工程表 ZIP 文件)导出/导入 Uniflash 工程。

    1月